- Grundfos South Korea
- 교육
- 연구 및 정보
- 그런포스의 넷제로 접근 방식이 산업계의 지속 가능...
그런포스의 넷제로 목표를 향한 여정
그런포스의 넷제로 접근 방식이 산업계의 지속 가능성 목표에 기여하는 방법
넷제로를 위한 그런포스 여정에 대한
설명 영상 보기
그런포스는 장기적인 지속 가능성 접근 방식의 일환으로 2050년 넷제로 목표와 2030년 단기 배출 감축 목표를 세웠습니다. 그런포스의 지속 가능성 의제, 넷제로 목표 달성을 위한 여정 그리고 이것이 고객과 파트너에게 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대해 설명하는 영상을 시청하세요.
매년 산업에서 사용되는 13억 m3의 물을 펌핑하는 데는 많은 에너지가 소비됩니다. 산업은 가장 에너지를 많이 소비하는 분야 중 하나이며, 펌프 시스템은 산업 에너지 사용량의 최대 40%를 차지할 수 있습니다.* 평균적으로, 그런포스 E-펌프는 표준 펌프보다 에너지를 37% 덜 소비하므로 비즈니스에 도움이 되며 배출 감축에도 긍정적으로 기여합니다. 그런포스 E-펌프는 그런포스가 에너지를 덜 소비하는 것은 물론 가용 에너지를 더 효율적으로 사용하는 솔루션을 개발하고 있음을 잘 보여줍니다.
그런포스는 배출되는 탄소에 대해 더 큰 책임을 지기 위해 노력하고 있습니다. 여기에는 제품을 제조할 때뿐만 아니라 제품을 사용할 때 소비되는 에너지까지도 포함됩니다. 실제로 그런포스 이산화탄소 배출량의 99%는 판매된 제품을 사용할 때 발생합니다. 그런포스는 넷제로 미래로의 전환을 가속화함으로써 고객이 에너지를 절약하는 데도 도움을 주고 있습니다..
그런포스는 SBTi(Science-Based Targets initiative)로부터 2050년 넷제로 목표를 검증받은 최초의 워터 솔루션 회사입니다. SBTi는 그런포스의 2030년 배출 감축 단기 목표도 검증했습니다.
SBTi
SBTi(Science-Based Targets initiative)는 조직이 과학에 근거한 배출 감축 목표를 수립하도록 지원함으로써 민간 부문에서 야심 찬 기후 행동을 추진합니다. 그런포스는 SBTi로부터 2050년 넷제로 목표를 완전히 검증받은 최초의 워터 솔루션 회사입니다. SBTi는 그런포스의 2030년 배출 감축 단기 목표도 검증했습니다.
E-펌프
그런포스 E-펌프는 펌프 모터에 전자식 가변 주파수 드라이브가 내장된 확장 제품군입니다. 이는 독립형 펌프에서 성능을 최적화하는 데 상당한 이점을 제공합니다.
[링크]
넷제로 (탄소 제로)
그런포스는 2050년까지 운영 및 가치 사슬 전반에서 최소 90%의 배출 감축을 약속합니다. 이 약속은 SBTi의 완전한 검증을 받은 포부입니다.
그런포스의 속도 제어 E-펌프, 디지털 지원 솔루션 및 최적화 서비스가 이 계획의 핵심입니다. 업계에서 활용되는 거의 모든 공정에 사용 가능한 이 솔루션을 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
- 에너지 소비량 감소 및 공정 최적화를 통해 즉각적인 비용 절감 실현(표준 펌프와 비교했을 때 E-펌프를 사용할 때 평균 37%)
- 신뢰성 저하 없이 배출량 감소 달성 – 여러 공장 공정에서 필수적인 요구 사항
- 미래를 위해 에너지 효율적인 솔루션을 개발할 수 있게 도와주는 파트너와 함께하는 이점
- 지속 가능성 의제를 지원하는 솔루션으로 비즈니스 강화
지능형 펌프가 넷제로를 향해 탄소
배출량을 줄이는 데 기여하는 방법
그런포스의 지속 가능성 접근 방식이 비즈니스 모델의 일환으로 기업에 매력적인 이유를 보여주는 백서를 준비했습니다. 상당한 에너지 절약, 향상된 신뢰성, 개선된 시스템 성능은 탄소 배출 감축에 기여하는 몇 가지 이점에 불과합니다. 이러한 이점을 얻을 수 있는 방법을 확인하세요.
그런포스는 세계에서 가장 시급한 지속 가능성 문제를 해결하는 데 선도적인 역할을 하고 있습니다. 저희는 저희의 목표와 야망을 향한 상당한 진전을 이룬 것을 자랑스럽게 생각합니다.
어떻게 도와드릴까요?
그런포스는 다양한 고객과 산업 부문을 위한 솔루션을 제공합니다. 그런포스는 지속 가능성과 에너지 효율을 추구함으로써 중소기업 소유주이든 대기업이든, 귀사의 비즈니스 목표를 달성할 수 있게 도와드릴 수 있습니다.
그런포스가 지원하는 주요 업종에 대해 자세히 알아보세요.
에너지 절감 가능성을 식별하고 펌프 인텔리전스를 적용하여
넷제로 달성을 위해 탄소 배출량을 줄이는 데 도움 주기
그런포스 백서 "과학 기반 목표(SBTs): 지능형 펌프 기술로 CO2 배출량을 넷제로(net zero)로 낮추는 방법"은 신뢰성을 유지하며 산업계에서 탄소 배출량을 줄이는 방법을 제시합니다. 이는 시설에서 귀중한 데이터를 수집하여 전체 에너지 소비를 최소화하고, 이를 통해 CO2 배출량을 줄이는 현명한 결정과 업그레이드를 가능하게 하는 방법을 보여줍니다.
그런포스에서는 모든 것이 시설의 숨겨진 잠재력을 밝혀내는 에너지 감사로 시작됩니다. 펌프 작동 조건을 최적화하면 지속 가능성 목표를 성공적으로 달성할 수 있습니다.
백서 다운로드하기
백서를 받으시려면 아래 양식을 작성해 주세요.
감사합니다! 이제 거의 끝났습니다.
내용이 곧 메일로 도착할 것입니다.
인증 메일이 발송이 되었을 것입니다. 메일함을 확인해주세요!
메일에 포함되어 있는 링크를 클릭하시면 구독이 완료된 것이며, 유익한 그런포스의 뉴스를 받아보실 수 있습니다.