수자원 문제 해결 방안
급격한 도시화와 생활 방식의 변화로 물의 수요는 매우 높지만,
물의 오염, 누수 및 과도한 소비의 결합으로 안전하고 깨끗한 물에 대한 접근은 더욱 어려워진 상황입니다. 그런포스가 지능형 솔루션을 통해 어떻게
수자원 문제를 변화하고 해결하는 방법을 알아보십시오.
도시의 물 부족 문제를 위한 솔루션
전 세계적으로 도시는 급격히 확장되고 있으며, 이에 따라 물에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있어, 많은 도시에서는 이미 식수가 고갈되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 가용 자원은 계속해서 낭비되고 있으며, 오래되고 낡은 도심 수자원의 60%가 누수로 낭비되고 있습니다. 그런포스의 지능형 솔루션은 이와 같이 누수 비율을 크게 줄이고 도시의 물 부족 문제를 해결합니다.
산업용 솔루션
물과 에너지에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있음에도 불구하고, 우리는 가용 자원을 계속해서 오염시키고 있습니다. UN 통계에 따르면 전 세계적으로 적절한 처리 과정 없이 그대로 방류되는 폐수는 약 80%가 넘습니다. 하지만 그런포스의 지능형 솔루션을 통해 동일한 폐수를 두 번 이상 사용할 수 있다면, 현재 상황을 크게 바꿀 수 있습니다.
상업용 빌딩 솔루션
끊임없는 도시화는 에너지 소비의 증가로 이어집니다. 이미 전세계 냉방 수요는 20년만에 두 배가 되었으며, 이러한 에너지 소비의 증가는 기후 변화의 주요 원인으로 꼽힙니다. 그런포스의 에너지 효율적인 지능형 펌프 솔루션을 통해 건물의 에너지 소비를 최적화 하는 동시에 CO2를 현저히 줄일 수 있습니다.
#ForOurWater 캠페인
우리는 우리가 사용하는 물의 90%를 볼 수 없습니다.
하지만, 지금 사용중인 물은 그냥 물이 아니라 우리 모두의 물입니다.
이제는 우리가 #ForOurWater(우리의 물을 위한) 배려를 시작해야 합니다!
그런포스 목표
그런포스는 지난 75년간 지구의 물과 지속가능성을 최고의 가치로 기업을
경영해오고 있습니다.
세계의 물과 기후 문제를 해결하고 사람들의 삶의 질을 향상시키는
그런포스의 한발자국에 함께해주세요.
안전하고 깨끗한 물
20억 명의 사람들은 물을 얻기 위해 30분이 넘는 거리를 매일 걷습니다. 그런포스는 2030년까지 깨끗한 물을 접하지 못하고 있는 3억 명에게 식수를 제공할 예정입니다.
물 효율성과 수처리
물의 생산, 처리 및 운반에서 발생되는 에너지와 비용은 결코 회수할 수 없습니다. 그런포스는 물 효율성과 수처리를 통해 담수 소비를 500억 이상 절감할 예정입니다.
친환경적인 방식
물은 우리에게 가장 소중한 자원입니다. 이를 위해 그런포스는 2025년까지 CO2 배출량을 50%까지 줄이고 2030년까지 100% 친환경적 기업으로 거듭날 예정입니다.
"세상은 작은 방법으로 해결될 수 있는 문제들로 가득합니다."
-그런포스 설립자 폴 듀 옌슨 (Poul Due Jensen)-
1945년 폴 듀 옌슨은 차이를 만들어내는 펌프를 발명했습니다.
1973년 그의 아들인 닐스 두 옌슨 (Niels Due Jensen)은 새로운 지속가능한 의제를 설정하고 새로운 그런포스 펌프가 이전보다 10% 더 에너지 효율적이어야한다고 결정했습니다. 그 이후로 그런포스의 목표는 그런포스의 유산을 더욱 발전시키는 것입니다. 이는 사업을 넘어, 그런포스의 물 관리 전문 기술을 통해 전세계적인 물 문제를 해결하는 것 입니다.