Преимущества решения MIXIT

Послушайте наш рассказ о решении MIXIT, процессе его разработки, а также о его многочисленных преимуществах.

Самым идеальным решением на рынке смесительных контуров на сегодняшний день является Grundfos MIXIT. В этом курсе наши эксперты познакомят вас с MIXIT и его многочисленными преимуществами, а также расскажут, какой путь был пройден от начальной идеи до окончательной реализации.

Идея решения MIXIT появилась еще несколько лет назад. Когда мы смотрели на отдельные компоненты традиционной системы смесительных контуров, мы не могли не думать о том, что наверняка есть способ все упростить.

А потом наши клиенты начали говорить то же самое. Именно тогда мы и поняли, что должны создать упрощенное решение. И сегодня эта простота воплощена в решении MIXIT. Мы уделяли много внимания тому, чего хотели наши клиенты. Мы поддерживали связь с несколькими клиентами и учитывали их отзывы в процессе разработки, проверяли с ними разные варианты.

Дать нашим клиентам то, чего они хотят, — вот что лежало в основе этого проекта, решения MIXIT. Мы также хотели, чтобы решение получилось более удобным и гибким. Все зависит от возможностей, которые вам нужны. Вы можете обновить блок MIXIT до уровня, который удовлетворит ваши потребности.

Например, если вам нужно подключение по шине Fieldbus, просто купите обновление программного обеспечения и разблокируйте эту возможность на блоке MIXIT. Никакое дополнительное оборудование не требуется. Мы переосмыслили всю концепцию смесительного контура и объединили все в один блок, который вместе с насосом работает как единое решение.

MIXIT решает множество задач отопления, холодоснабжения и нагрева бытовой воды. Кроме того, он может работать в конфигурациях с двухходовым или трехходовым клапаном, что делает его идеальным решением вне зависимости от области применения.

Вводя в эксплуатацию решение MIXIT, вы можете просто использовать Grundfos GO для выбора конфигурации, которая подходит для вашей области применения. Здесь вам поможет простой и в то же время очень гибкий мастер настройки.

Решение MIXIT определенно станет лучшим выбором, если вы хотите спроектировать смесительный контур в короткие сроки и добиться оптимальной производительности, уходя от клиента. У решения MIXIT так много преимуществ. В него уже все встроено, так что дополнительные трубы не понадобятся.

Это, конечно же, сэкономит много времени. Кроме того, все датчики уже подсоединены, и все, что вам остается сделать, — это подключить силовой кабель. Это действительно умное решение, разработанное, чтобы облегчить нашим клиентам жизнь. Например, его работа не зависит от давления, так что вы получите стабильное регулирование даже при переменном первичном перепаде давления.

И более того, встроенный расходомер измеряет первичный поток и температуру в первичном контуре, благодаря чему MIXIT позволяет в реальном времени отслеживать потребление тепла. Это наглядный пример того, как интеграция компонентов приносит пользу клиентам.

Процессы ввода в эксплуатацию и настройки системы очень просты и органичны. Допустим, вы хотите добавить дополнительную возможность, например еще один датчик. В решении MIXIT есть встроенные мастеры настройки и пошаговые инструкции, которые вам помогут. В основе всего этого лежит наше стремление создать более простое и удобное решение.

Решение MIXIT ориентировано на будущее. Им можно пользоваться прямо «из коробки». Также оно совместимо с нашей облачной платформой, Grundfos iSolutions Cloud, и имеет встроенную шину Fieldbus для простой интеграции с автоматизированной системой управления зданием.

Ко всем решениям MIXIT в комплекте бесплатно идет решение для мониторинга!

Просто подключите кабель, и решение MIXIT готово к работе. В будущем мы хотим научиться получать все аналитические данные и использовать для их анализа машинное обучение и искусственный интеллект.

Мы считаем, что это будет самым разумным способом оптимизации решения MIXIT. Наши клиенты были с нами на каждом этапе пути — от разработки концепции до создания оборудования и внедрения возможностей подключения.

Мы уверены, что MIXIT будет помогать вам проектировать оптимальные системы смесительных контуров сегодня и в будущем. 

Обзор курса

Модули
Модули: 3
Время завершения
Время завершения: 20 мин
Уровень сложности
Уровень сложности: Средний