Case
Kai Krokuvos arena pilna, jos užkulisiuose vyksta darbas
The right choice of systems and devices makes one tend to forget about repair work.
Tai viena didžiausių uždarų arenų Europoje. Ryškiai apšviestame į erdvėlaivį panašiame netoli Krokuvos centro esančiame pastate vyksta koncertai, dailiojo čiuožimo, ekstremalaus sporto, kovos menų varžybos, prekybos mugės ir t. t. Krokuvos „Tauron“ arena atidaryta 2014 metais.
Techninis direktorius Krystian Sobota kiekvieną dieną turi daug reikalų. Viskas, kas susiję su žmonių komfortu ir saugumu arenoje – karštas ir šaltas vanduo, ventiliacija, oro kondicionavimas, šildymas, apsauga, priešgaisrinė sauga, nuotekos – tai jo darbas.
„Kai arenoje yra 15 000 lankytojų, susiduriame su įvairiausiais iššūkiais“, – pasakoja Krystian Sobota. „Mūsų techninė komanda atsakinga už visų siurblių sistemų, įskaitant pagrindines, tiekiančias šaltą ir karštą vandenį, užtikrinančias tinkamą vėdinimą ar oro kondicionavimą, darbą.“ Per stovimus renginius salėje gali būti 22 000 žmonių.
„Pertraukų metu turi veikti visi vandens čiaupai, todėl labai svarbu, kad turėtume geriausius siurblius. Mūsų svečiams turi veikti visos vandens ir šildymo sistemos.“
Efficient pumps keep Kraków's arena sustainable and comfortable for thousands of fans.
Sprendimas
Krystian Sobota pasakoja, kad pradedant projektą projektuotojai svarstė, kurie siurbliai būtų tinkamiausi. „Mano manymu, jie išrinko geriausius siurblius rinkoje.“ Tarp jų, be kitų produktų, yra „Multi Hydro-E“ slėgio kėlimo sistema, MAGNA3 cirkuliaciniai siurbliai ir TPE3 siurbliai. „Grundfos“ siurbliai leidžia mums pasiekti puikių rezultatų kartu sutaupant elektros ir vietos.“
Greitam siurblių stebėjimui ir duomenų valdymui Sobota komanda naudoja „Grundfos GO“ programėlę planšetėse.
„Stebėsenos sistema yra labai naudinga. Ji apima ryšį su pastato valdymo sistema ir vietinį valdymą per programėles.“ Programėlės leidžia tiesiogiai nuskaityti siurblių techninius parametrus. Tai, savo ruožtu, leidžia mums sutaupyti daug laiko ir energijos, o tai svarbu visam arenos darbui.“
The Hydro Multi-E Booster set ensures pressure in the water supply throughout the huge arena - also when it is filled with 22,000 guests.
Rezultatas
Kai arena pilna, viskas turi tiesiog veikti. „Grundfos“ siurbliai yra vieninteliai pasaulyje siurbliai, suteikiantys visas specifikacijas ir techninius parametrus, reikalingus visų vandens ir ŠVOK sistemų tinkamam veikimui“, – sako jis.
Jis priduria, kad naudojant „Grundfos“ siurblius, galima sutaupyti daug energijos, ypač didelių renginių metu, kai reikia, kad arena naudotų vandenį efektyviai ir tvariai. „Grundfos “siurblių naudojimas labai sumažina energijos vartojimą, sutaupo mūsų bendrovei daug išlaidų ir sumažina techninės priežiūros sąnaudas. Teisingas sistemų ir prietaisų pasirinkimas leidžia pamiršti remonto darbus, o tai labai palengvina efektyvią techninę priežiūrą“, – sako Krystian Sobota. „Naudojant „Grundfos“ siurblius, reikalingas tik retkarčiais atliekamas sistemos patikrinimas.“