Gadījums

Sūkņu modernizācija augošai pilsētai – efektivitāte un pārsteidzošas priekšrocības

Efficient and quiet pumps are good for our work environment.
Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment, Qujiang Water Supply Management

Ķīnas Kudžjanas pilsētas kalnainajā reģionā, kur ūdensapgādi tradicionāli ir palīdzējusi nodrošināt pašteces plūsma, urbanizācija radīja jaunu problēmu.

“1990. gadā, kad šī ūdensapgādes stacija tika uzcelta, mēs koncentrējāmies uz enerģijas saglabāšanu un augstu efektivitāti,” stāsta Guandunas provinces Šaoguanas Kudžjanas ūdensapgādes uzņēmuma vadības tehnoloģiju un aprīkojuma nodaļas vadītājs Lu Dživejs. “Taču pēdējos gados Ķīnā ir ļoti strauji attīstījušās pilsētas. Šeit pastāvīgi tiek būvētas jaunas ēkas. Līdz ar dzīves līmeņa uzlabošanos ir pieaudzis arī mājsaimniecību ūdens patēriņš.”

Uzņēmums atrodas kalna nogāzē, 60 metrus virs pilsētas, tāpēc attīrītais ūdens var plūst lejup līdz pilsētas centram. “Mūsu vecais pašteces plūsmas modelis vairs neatbilst pilsētas attīstības vajadzībām,” saka Lu Dživejs. “Mēs nevaram apmierināt vietējo ūdens patēriņu.”

Tāpēc ūdenssaimniecības uzņēmums būvē 60 000 kvadrātmetru lielu hidrotehnisko būvi, kas gandrīz divkāršos tā jaudu. Turklāt, viņš stāsta, “lai aktīvi reaģētu uz valsts aicinājumu taupīt enerģiju, samazināt emisijas un pakāpeniski pārtraukt novecojuša un energoneefektīva aprīkojuma izmantošanu”, Kudžjanas ūdensapgādes vadības birojs uzaicināja GRUNDFOS Šanhajas uzņēmuma inženierus un tehniķus veikt sistemātisku “ Sūkņu auditu ” ūdenssaimniecības spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijām.

Ūdenssaimniecības uzņēmums apņēmās atjaunot savas Šilujes un Šaojes sūkņu stacijas.

Lu Dživejs stāsta, ka uzņēmuma uzmanības centrā bija efektivitāte. Tikai pēc remonta viņa darbnieku komanda saprata, ka jaunāki sūkņi sniegs vēl vienu labumu: samazināsies troksnis.

What started as a project to improve pump efficiency brought other benefits – such as happier workers from quieter pumps, as well as advantages to the surrounding community like stable water supply and high-quality life, Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment at the Qujiang water company, at the Shaoye Booster Pump Station in Shaoguan, China.

GRUNDFOS sūkņu audits atklāja, ka īpaši Šilujes sūkņu telpai bija projektēšanas problēma, kur hidrostatiskais spiediens bija pārāk augsts. Motori lielāko daļu laika bija pārslodzes stāvoklī, izšķērdēja enerģiju un apdraudēja sistēmas darbību.

“Un sūkņi Šaojes stacijā bija darbojušies jau 20 gadus,” viņš saka. “Tiem bija problēmas attiecībā uz drošību un uzticamību. Regulāri bija jāmaina gultņi. Sūkņu ieslēgšanai vadības skapī tika izmantots vecā tipa pazeminošais transformators. Turklāt abās stacijās bija trokšņa problēmas.”

“Throughout this project, I have learned to not only pursue economic benefits. I have also learned about humanistic concerns and work environment,” says Liu Zhiwei, Qujiang water company’s plant manager.

Faktiski, viņš piebilst, sūkņu telpās mērītais troksnis sasniedza 97–112 decibelus (dB). Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, vidējais trokšņa izraisītais sāpju slieksnis cilvēkiem ir 100 dB, un astoņas stundas ilga šāda trokšņa līmeņa iedarbība var radīt nopietnu kaitējumu. Daļa trokšņa problēmas tika saistīta ar iepriekšējo sūkņu vertikālu uzstādīšanu, kas izraisot augstu vibrāciju.

“Mēs vēlējāmies uzlabot vidi darbiniekiem un ietaupīt enerģiju,” stāsta Lu Dživejs.

The Qujiang Water Supply Management company could no longer meet the needs of urban development in Shaoguan. It is doubling its capacity and has renovated two of its pumping stations to cope.

Risinājums un rezultāts

Kudžjanas ūdenssaimniecības uzņēmums katrā sūkņu stacijā uzstādīja divus GRUNDFOS horizontālos dalīta korpusa sūkņus LS 75 kW.

Pēc viena gada Šilujes un Šaojes sūkņu stacijā jauno sūkņu energotaupības koeficients tika novērtēts attiecīgi 33% un 17% apmērā. “Ietaupītais enerģijas patēriņš atbilst mūsu aprēķiniem energotaupības shēmā,” saka Lu Dživejs, piebilstot, ka ietaupījums ir saistīts ar sūkņu augsto efektivitāti un precīzu ūdensapgādes prasību apmierināšanu.

“Kopš atjaunošanas procesa sākuma mūsu uzmanības centrā bija energoefektivitāte,” viņš atzīst. “Taču tad, kad sākām lietot GRUNDFOS sūkņus, mēs atklājām, ka tie arī klusi darbojas. Mūsu darbiniekus uz vietas tas ļoti iepriecināja.”

Zhong Jinshou, Head of Department at Qujiang District Water Supply Management, says he enjoys the stability and quieter operation of the new Grundfos pumps.

Tagad sūkņu darba laikā trokšņa līmenis ir 85 dB, kas ir drošs ilgstoša trokšņa līmenis.

“Efektīvi un klusi strādājoši sūkņi ir piemēroti mūsu darba videi,” viņš saka. “Turklāt jaunie stabilie sūkņi mums ir devuši iespēju palielināt mūsu ūdensapgādes patēriņa garantiju. Tā ir liela palīdzība mūsu pilsētniekiem.”

Lu Dživejs atzīst, ka GRUNDFOS sūkņu audits palīdzēja viņam paplašināt savu redzesloku ne tikai attiecībā uz tehnoloģijām. “Šī projekta īstenošanas laikā esmu iemācījies gūt ne tikai ekonomiskus labumus. Esmu uzzinājis arī par humānistiskām interesēm un darba vidi. Turpmākajā vadības darbā man jāņem vērā arī šie aspekti.”

Citi saistītie gadījumi

Izlasiet saistītos stāstus, ar kuriem dalījušies klienti, kas arī ir guvuši labumu no GRUNDFOS risinājuma.

Saistītie lietojumi

Atrodiet ar šo tematu saistītos GRUNDFOS lietojumus.

Saistītie produkti

Atrodiet ar šo tematu saistītos GRUNDFOS produktus.