4 jautājums Vidēja pakāpe

ECADEMY tests

38 - Additional Circulator Knowledge

Šis kursa tests satur 4 jautājumi, un tos var atkārtot jebkurā laikā.

Lai nokārtotu pārbaudījumu un pabeigtu kursu, jums jāatbild pareizi uz visiem jautājumiem.

Sākt testu

Jautājums 1 no 4 Vidēja pakāpe

Is it necessary to close the existing pump’s two shut-off valves before replacing it with an ALPHA2?

Jautājums 2 no 4 Vidēja pakāpe

Which is the default control mode in an ALPHA2?

Jautājums 3 no 4 Vidēja pakāpe

Does the assembly of the ALPHA plug require any tools?

Jautājums 4 no 4 Vidēja pakāpe

Do you always have to remove the whole pump in a replacement job?

Jautājums 4 no 4 Vidēja pakāpe

Vai esat apmierināts ar jūsu atbildēm?

Iesniedziet pašreizējās atbildes un iegūstiet galīgo testa rezultātu.

Iesniegt

Testa rezultāti

Apsveicam! Jūs esat izturējis testu un izpildījis 38 - Additional Circulator Knowledge

Iegūtās nozīmītes:

Kā jūs vērtējat šo kursu?

Lūdzu, novērtējiet šo kursu. Ņemiet vērā — ja vēlaties sniegt vērtējumu, pirms testa veikšanas ir jāpiesakās.

Turpināt mācības Dodieties uz sadaļu MyECADEMY

Atvainojiet! Jūs neizpildījāt 38 - Additional Circulator Knowledge test this time

Kā jūs vērtējat šo kursu?

Lūdzu, novērtējiet šo kursu. Ņemiet vērā — ja vēlaties sniegt vērtējumu, pirms testa veikšanas ir jāpiesakās.

Correct
Q: Is it necessary to close the existing pump’s two shut-off valves before replacing it with an ALPHA2?
A: Yes
Correct
Q: Which is the default control mode in an ALPHA2?
A: AUTOADAPT
Correct
Q: Does the assembly of the ALPHA plug require any tools?
A: No, the plug is assembled by clicking it into place
Correct
Q: Do you always have to remove the whole pump in a replacement job?
A: No, in some cases you only need to replace the pump head