Probada hasta los límites


Cada aspecto de la nueva bomba CR ha sido probado hasta el límite, más allá de lo que la bomba necesitará hacer en el campo. Los modelos de simulación virtual se han validado mediante cálculos y pruebas de prototipos físicos de componentes y bombas completas en nuestras instalaciones de prueba avanzadas. Cada bomba CR que sale de una fábrica de Grundfos se somete a pruebas de rendimiento y se aprueba de acuerdo con la norma ISO 9906: 2012 antes del envío.

Mire el video para saber más.