Nowości
21-05-2021
Pompa cyrkulacyjna Grundfos COMFORT nagrodzona w prestiżowym konkursie Plus X Award
Pompa Grundfos Comfort B DT PM do cyrkulacji ciepłej wody zdobyła tytuł "Produkt Roku 2021" w tegorocznym konkursie Plus X Award.
Podczas szczegółowej oceny produkt ten zyskał wyjątkowo szerokie uznanie jury i jako pierwszy produkt w historii Grundfos otrzymał Znak Jakości Plus X Award w pięciu z siedmiu kategorii: Wysoka Jakość, Wzornictwo, Wygoda Obsługi, Funkcjonalność i Ekologia.
Plus X Award jest najważniejszą na świecie nagrodą za innowacyjność w dziedzinie technologii, sportu i stylu życia. Jury konkursu stanowią niezależni eksperci z ponad 80 branż i 23 partnerów strategicznych. W tym roku do konkursu zgłoszono produkty i usługi firm ponad 700 międzynarodowych marek.
Znaki jakości przyznawane są w siedmiu kategoriach i mogą na nie liczyć jedynie produkty o niekwestionowanej wartości dodanej. Nagroda wyróżnia m.in. innowacyjne technologie i wyjątkowe wzornictwo, a także ergonomiczne i ekologiczne walory produktów. Produkty, które szczególnie wyróżniają się w swojej kategorii, otrzymują również tytuł "Produkt Roku". Nagroda Plus X Award jest uznawana na całym świecie i przyznawana jest już od 18 lat.
Pompa Comfort B DT PM została wyróżniona tą wyjątkową nagrodą, jako produkt łączący niezawodność i wysoką sprawność uzyskaną dzięki silnikowi z magnesami trwałymi i cyfrowemu sterownikowi. Szczególną cechą tego nagrodzonego modelu jest umieszczony z przodu cyfrowy zegar sterujący. Zegar ten zapewnia, że pompa pracuje tylko w określonych przez użytkownika okresach czasu, co przekłada się na oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.
Funkcje tej pompy cyrkulacyjnej, wprowadzonej na rynek pod koniec 2020 roku, przekonały jurorów do przyznania nagrody w pięciu kategoriach. Taki przypadek zdarza się rzadko podczas tego konkursu. Produkty firmy Grundfos były wielokrotnie nagradzane w tym konkursie, ale po raz pierwszy produkt Grundfos otrzymał nagrodę jednocześnie w pięciu kategoriach. W kategorii "Wysoka jakość", która obejmuje również trwałość produktu, pompa Comfort B PM otrzymała również punkty za sprawdzoną w czasie eksploatacji konstrukcję. Wytrzymały wirnik tej pompy nie jest umieszczony standardowo na wale pompy, a na sworzniu zakończonym koliście. Dzięki temu jest możliwy ruch wirnika w trzech płaszczyznach, co czyni pompę mniej podatną na osadzanie się kamienia. Ponadto w konstrukcji zastosowano wytrzymałe materiały odporne na korozję: wysokiej jakości stal, z której wykonany jest wirnik oraz mosiądz, z którego wykonany jest korpus pompy.
W kategoriach „Projekt”, „Komfort obsługi” i „Funkcjonalność” doceniono szczególnie intuicyjną obsługę dostępnych nastaw. Wyróżnia się tu wersja z zegarem cyfrowym Comfort B DT PM. Z przodu pompy znajduje się 24-godzinny zegar cyfrowy ze wskaźnikami i ikonami różnych trybów pracy podświetlanymi diodami LED. Podczas uruchamiania pompy instalator może po prostu skorzystać z ustawionych domyślnych okresów pracy pompy lub łatwo je dostosować. Ustawione przedziały czasowe i aktualna godzina są zawsze widoczne na tarczy cyfrowej.
Jurorzy przyznali również pompie Comfort B DT PM „Znak Jakości Plus X Award” w kategorii „Ekologia”. Z jednej strony wyłącznik czasowy pozwala ograniczyć pracę pompy i dopasować ją do typowych okresów zapotrzebowania na ciepłą wodę, zmniejszając w ten sposób straty ciepła spowodowane zbędną cyrkulacją. Z drugiej strony, dzięki silnikowi z magnesem trwałym i zoptymalizowanej konstrukcji hydraulicznej, pompa pracuje z wysoką sprawnością, pobierając zaledwie 5-7 watów mocy. Wszystkie pompy z typoszeregu Comfort spełniają wymagania nowej ustawy o energii w budynkach (GEG).
"W przeszłości wiele produktów naszej firmy zostało już wyróżnionych w konkursie Plus X Award wyjątkowym wyróżnieniem 'Najlepszy Produkt Roku'. Jednak do tej pory żaden z naszych produktów nigdy nie otrzymał tego wyróżnienia w pięciu kategoriach jednocześnie", cieszy się Markus Henning, Dyrektor Marketingu w segmencie Budownictwa Mieszkaniowego w Grundfos.
"To pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze z naszą koncepcją wdrażania praktycznych i energooszczędnych produktów, łatwych do zamontowania i przyjaznych użytkownikowi podczas eksploatacji. Grundfos Comfort B DT PM jest ważną częścią naszego typoszeregu pomp cyrkulacyjnych i również został bardzo dobrze przyjęty na rynku."
Więcej informacji o pompach typoszeregu COMFORT B PM można znaleźć na naszych stronach internetowych: www.grundfos.pl