Notícias
03-02-2021
Quando precisar de mais pressão, a SCALA1 estará lá para si
Os dias de duches fracos e torneiras a pingar estão finalmente a chegar ao fim. Com o lançamento da nova bomba de pressão de água SCALA1, a Grundfos oferece aos proprietários de casas uma excelente pressão de água em todas as torneiras numa unidade de aumento de pressão tudo-em-um com um motor de alta eficiência.
A pressão da água baixa ou variável é tão comum quanto inconveniente. Na verdade, um estudo recente mostrou que 80% de todos os proprietários de casas lidam com este problema de vez em quando. Mas agora, uma nova solução da Grundfos está prestes a facilitar a vida das famílias.
Com a nova bomba de pressão de água SCALA1, os proprietários não terão de se preocupar com a pressão da água, seja nas torneiras, nos duches ou mesmo na rega de jardins e relvados.
Grundfos SCALA1 é uma unidade de aumento de pressão tudo-em-um com um motor de alta eficiência e sistema hidráulico com operação de baixo ruído para abastecimento de água doméstico e aplicações comerciais leves. A comunicação Bluetooth integrada oferece controlo total sobre a bomba usando a app Grundfos GO REMOTE, também para operação com duas bombas.
Portanto, a instalação e o comissionamento são fáceis. A app Grundfos GO REMOTE mostra o estado do alarme e permite um diagnóstico fácil da bomba. Pode criar e enviar relatórios por e-mail no local e aceder a instalações difíceis de alcançar remotamente através da app.
“Projetámos a SCALA1 para ser o mais fácil de operar possível. Mas o nosso objetivo é que a maioria dos proprietários não precise de operá-la. SCALA1 é autorregulável e livre de manutenção, o que significa que pode parar de se preocupar com a pressão da água e apenas desfrutar do luxo de chuveiros perfeitamente confortáveis sempre que desejar. ”
Características SCALA1
Unidade de pressurização tudo-em-um
Unidade tudo em um completa, integrando bomba, motor, depósito, sensor de pressão e caudal, proteção contra funcionamento a seco, controlador e válvula de retenção que fornece aumento de pressão ideal para água sob demanda e controlo inteligente da bomba.
Fácil instalação
Poupe tempo instalando a SCALA1 - simplesmente conecte os tubos, ferre a bomba e conecte-a. Para um comissionamento rápido e fácil, configure a bomba de forma rápida e intuitiva diretamente do painel de controlo da bomba. Para obter mais configurações, pode usar a app Grundfos GO REMOTE e seguir a configuração online guiada.
Modo bomba Twin
A tecnologia de multi-bomba integrada permite a conexão de bomba dupla com controlo de bomba conjunta em modo de operação/assistência ou operação/stand-by. A configuração é feita facilmente com a aplicação Grundfos GO REMOTE, onde também pode ajustar a configuração de alternância.