Caso

Golfe de Belas reduz custos e poupa energia com solução Grundfos

O estabelecimento de uma parceria de longo prazo com a Grundfos dá-nos a garantia de uma solução avançada com a fiabilidade e possibilidade de evolução futura.
Paul Sanders, Director de Golfe do Belas Clube de Campo

O campo de golfe do empreendimento Belas Clube de Campo situa-se perto de Sintra, Cidade Património Mundial, e apenas a vinte minutos de carro da capital Lisboa. Com 18 buracos, este campo encontra-se em funcionamento desde 1997, tendo sido projetado pelo arquiteto americano Rocky Roquemore.

A situação

Com o objetivo de melhorar as condições do campo de golfe de Belas, a Planbelas S.A., promotora e gestora do Belas Clube de Campo, decidiu investir na requalificação da estação de bombeamento que serve as necessidades de rega dos cerca de 40 hectares de campo de golfe e espaços verdes. “A estação anterior falhou muito este Verão e em termos energéticos era pouco eficiente”, explica Simão da Cunha, responsável pela manutenção do campo de golfe.

O projeto de requalificação tinha como finalidade atualizar toda a infra estrutura de bombeamento para o que de melhor se faz (“state of the art”) em Portugal, de acordo com Paul Saunders, Director de Golfe do Belas Clube de Campo. Os objetivos estabelecidos foram: redução dos custos de operação e manutenção, aumento da capacidade de caudal, fiabilidade, expansibilidade, monitorização e parceria de longa duração.

 

A solução

Para Simão da Cunha, a Grundfos foi a empresa que conseguiu perceber e adaptar-se melhor às necessidades existentes, tanto em termos técnicos como financeiros. Segundo este responsável, em termos financeiros, a Grundfos propôs o único modelo possível para a Planbelas neste momento. Também tecnicamente, a Grundfos apresentou a melhor solução: “Para termos um campo de golfe top, temos também de ter uma solução top.” Além disso, a Grundfos apresentou uma solução “chave-na-mão”. “Não precisámos de recorrer a mais nenhum fornecedor. Não é muito fácil encontrar este tipo de solução”, confirma o responsável da manutenção.

O equipamento existente foi substituído por uma central hidropressora com variação de velocidade Hydro MPC-F, tendo sido igualmente fornecida uma solução para monitorização e gestão à distância da instalação de bombeamento (Grundfos Remote Management). A manutenção é assegurada através da contratação de um Plano de Manutenção TOTAL de 60 meses.

 

O resultado

“Do ponto de vista de eficiência são esperadas reduções muito significativas nos consumos operacionais de energia, com uma estimativa de aproximadamente 50 mil Euros em 10 anos”, afirma Paul Saunders. O caudal disponível passou de 210 m3 para 285 m3, permitindo a concentração de todos os períodos de rega numa janela noturna. Desta forma, tira-se partido das melhores tarifas energéticas, reduzindo igualmente o impacto causado nos residentes.

A possibilidade de expansão desta solução constitui também, segundo o Director do campo de golfe, uma salvaguarda do investimento realizado, além de permitir a atualização dos equipamentos sem a necessidade de remodelar todo o sistema. Simão da Cunha acrescenta que em breve poderão introduzir novidades como a fertirrega.

A monitorização e gestão à distância da estação de bombeamento é outra mais-valia da solução Grundfos. Permite a gestão de pré-falhas e retirar conclusões das avarias mediante análise dos registos. “A gestão à distância é importante porque na eventualidade de haver algum problema temos conhecimento dele de imediato e podemos agir no momento. No passado, muitas vezes sabíamos do problema tarde demais para agirmos”, explica o responsável de manutenção do campo de golfe de Belas.

Em relação ao contrato de manutenção, Simão da Cunha sublinha que proporciona ao Belas Clube de Campo uma tranquilidade e garantia adicionais: “Permite-nos focalizar no nosso core business, que é preparar o campo de golfe para os nossos clientes.”

Testemunhos

“Estamos muito satisfeitos. Temos uma estação de bombeamento top e tudo o que envolve a estação é agora muito mais simples, arrumado e interligado.”
Simão da Cunha, Responsável pela manutenção do campo de golfe

 

“O estabelecimento de uma parceria de longo prazo com a Grundfos dá-nos a garantia de uma solução avançada com a fiabilidade e possibilidade de evolução futura.”
Paul Sanders, Director de Golfe do Belas Clube de Campo

Equipamentos fornecidos

  • Central hidropressora HYDRO MPC-F 4XCR64-4 22kW – grupo de pressurização da rede de rega
  • Grundfos Remote Management – sistema de monitorização e controlo remoto
  • Plano de Manutenção TOTAL 60 meses – manutenção da central com preços incluídos

 

 

Benefícios Grundfos

  • Poupança energética
  • Fiabilidade
  • Redução de custos