Caso

No frio dos remotos Alpes, um técnico de aquecimento exige fiabilidade

Enquanto indivíduo, enquanto empresa e sociedade, é muito importante pensar no ambiente. É muito importante poupar energia sem comprometer o conforto.
Johannes Widmoser, Consultor de Engenharia, Energietechnik GmbH

Johannes Widmoser sobe no teleférico uma montanha coberta de neve e nevoeiro. Esteve no escritório durante toda a tarde e, agora, vai visitar uma das suas histórias de sucesso. É fim da tarde na estância de esqui Waidring-Steinplatte no Tirol, Áustria. O nevoeiro e o gelo reduzem a visibilidade praticamente a zero fora do teleférico.

“A vista é fantástica quando o tempo está bom", diz, apontando para a paisagem que não se consegue ver. “Ali está o Lago Pillersee e a Cordilheira Loferer é ali.” O teleférico é silencioso, de seguida range quando o cabo passa pelas roldanas de uma torre de apoio.

Johannes Widmoser, Consultor de Engenharia da Energietechnik GmbH, concebe sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) para clientes nesta parte dos Alpes. Os edifícios nem sempre estão acessíveis e muitos sobrevivem à base do turismo. Isto influencia a decisão de Johannes ao escolher componentes para o sistema, como as bombas.

"Damos um grande valor à qualidade", afirma. "De um lado, a fiabilidade. Do outro lado, a poupança de energia.”

Está a caminho para visitar um edifício cujo sistema de aquecimento concebeu em 2014: o Panorama Tenne, um bar pós-esqui com capacidade para 220 pessoas, situado na Montanha de Steinplatte.

O teleférico chega ao topo e Johannes sai, passando pelos esquiadores e um visor digital vermelho que indica -9°C. Coloca o capuz da parka e sobe rapidamente pela neve. No meio do nevoeiro surge uma cabana em madeira com uma luz quente que emana das suas janelas. Entra e cumprimenta as pessoas atrás do bar, abrindo os braços.

"Este é o Panorama Tenne", diz com um grande sorriso. “Agradável e acolhedor.”

“Como um novo edifício, foi projetado para garantir o menor gasto de energia possível com as bombas mais recentes, como a MAGNA3 e a ALPHA3”, disse Johannes Widmoser da Energietechnik GmbH.

O aquecimento precisa de funcionar na perfeição

Johannes mostra rapidamente as salas amplas, a lareira, os sofás, as áreas de estar e o bar. As enormes janelas, geralmente com vistas espetaculares das montanhas, mostram agora um céu azulado que escurece. "Este edifício encontra-se a uma grande altitude. É difícil chegar aqui no inverno com equipamento para realizar reparações. O aquecimento tem de funcionar na perfeição, sempre.”

Desce as escadas até à cave, passa por barris de cerveja e refrigerante, rumo à sala das máquinas. Uma caldeira a gás e um depósito de água quente ocupam uma parede, ao longo de outra encontra-se uma série de bombas vermelhas - ALPHA1, ALPHA3, MAGNA3 e UPS da Grundfos. Estas unidades fazem circular o calor para o piso radiante, os radiadores e a água quente.

"Como edifício novo, foi concebido para garantir o menor gasto energético possível com as bombas mais recentes, como a MAGNA3 e a ALPHA3", afirma.

Novamente no andar de cima, Johannes cumprimenta um dos proprietários da estação de esqui, Andreas Grunbacher.

"Para nós, o mais importante é que os hóspedes se sintam em casa aqui", diz Andreas. "Que o ambiente seja agradável e a temperatura interior seja adequada. O sistema de aquecimento é o fator mais importante. Tem de aquecer corretamente, quer as temperaturas sejam de 10 graus negativos ou 10 positivos. E também é importante que as bombas poupem energia, sem avarias. Se algo falha, então tudo isto não serve de nada.”

Johannes sai do bar para a noite gelada. O nevoeiro levantou, revelando uma cadeia montanhosa à distância. "Não devemos produzir energia que não precisamos. "Enquanto indivíduo, enquanto empresa e sociedade, é muito importante pensar no ambiente e poupar energia. É muito importante poupar energia sem comprometer o conforto.”

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.