Caso

Novo hidráulico Grundfos reduz bloqueios e obstruções e aumenta fiabilidade do sistema de águas residuais

Quando a Autoridade Hídrica Vechtstromen dos Países Baixos construiu uma nova estação de bombeamento de águas residuais, instalaram uma bomba SL equipada com o novo impulsor Open S-tube® para assegurar um funcionamento fiável.

A Vechtstromen é a autoridade hídrica regional do Leste dos Países Baixos. A sua área de gestão cobre 23 cidades de tamanho médio. O departamento de operação e manutenção gere 106 estações de bombeamento e 23 estações de tratamento de águas residuais. Uma das antigas estações de bombeamento teve de ser demolida e foi substituída por uma nova chamada ‘Erica’.



A situação

O entupimento de bombas de águas residuais é muito dispendioso para as empresas. Além do trabalho necessário para desbloquear, desobstruir e limpar as bombas, os entupimentos provocam um funcionamento pouco fiável do sistema de águas residuais e até descargas indevidas para o ambiente.

As bombas da antiga estação de bombeamento eram de 1987 e estavam no fim da sua vida útil. As bombas entupiam várias vezes por mês e, em semanas com grande precipitação, podia acontecer várias vezes por semana, exigindo sempre desmontagem e limpeza. Foi programada a remodelação da estação de bombeamento para 2018. As novas bombas tinham ser anti-obstrução e ter um custo mínimo para uma vida útil de 25 anos.

A equipa de operações já não queria desperdiçar mais dinheiro em tecnologia ultrapassada, portanto, recorreram à equipa de venda da Grundfos dos Países Baixos para encontrar uma solução fiável e permanente.

O Gestor de Operações satisfeito, Ivo ten Brinke (à direita), mostra a nova estação de bombeamento.



A solução

A estação de bombeamento ‘Erica’ proporcionou o local e a altura perfeitas para apresentar o novo impulsor Grundfos Open S-tube® – uma tecnologia hidráulica inovadora que assegura elevada fiabilidade e durabilidade operacionais, elevada eficiência energética e facilidade de manutenção.

Após uma análise da situação, do local e das caraterísticas da estação de bombeamento e das águas residuais em questão, a Grundfos apresentou uma bomba SL equipada com um impulsor Open S-tube® para evitar os bloqueios que ocorriam na antiga estação de bombeamento.

As bombas Grundfos 18,5 kW SL são instaladas em molhado na estação de bombagem.

O resultado

A nova estação de bombeamento começou a funcionar em Setembro de 2020 e os resultados têm sido impressionantes. Desde a instalação das novas bombas da Grundfos equipadas com impulsores Open S-tube®, nunca mais houve obstruções nem necessidade de intervenção não programada. O que é bastante impressionante em comparação com as três a quatro intervenções por semana que eram necessárias com as antigas bombas.

“Até agora, as bombas SL funcionaram cerca de 1.000 horas e não foi necessária nenhuma intervenção”, diz Ivo ten Brinke, Gestor de Operações da Vechtstromen. “Realizamos uma inspeção anual das nossas bombas, e se a bomba com o novo impulsor continuar a funcionar desta forma, estamos curiosos para ver o estado do desgaste das peças nessa altura.”

As bombas funcionam com acionamento por variador de frequência.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Outros artigos relacionados

Encontre artigos relacionados com pesquisa e conhecimentos da Grundfos.