Case
Iată cum a folosit o companie daneză de aplicații municipale controlere inteligente pentru a optimiza orele de funcționare, pentru a reduce apa infiltrată și consumul de energie.
It’s really important that we draw on each other’s strengths and find good cooperation partners like Grundfos. In the long run, we will really benefit from this.
Provas este compania de aplicații municipale din orașul Haderslev, Danemarca, ce se ocupă cu gestionarea apei potabile, a apei uzate și a deșeurilor. La fel ca multe companii de utilități, Provas a dorit să își diminueze costurile operaționale pentru a permite investiții viitoare. Reducerea costurilor pentru energie în întreaga rețea de 150 de stații de pompare i-ar ajuta să atingă acest obiectiv.
Cu toate acestea, infiltrațiile de apă au fost o problemă uriașă pentru Provas, cu un factor cinci de volum de infiltrații, prin comparație cu volumul pe care pe care trebuia să îl gestioneze. Rezolvarea problemei a impus o perspectivă de ansamblu detaliată asupra modelelor de debit la fiecare stație de pompare, perspectivă ce putea fi obținută prin instalarea de debitmetre externe. Pentru că o astfel de acțiune ar fi fost o investiție majoră, Provas și-a îndreptate atenția spre tehnologia de control a pompei de la Grundfos pentru a testa și utiliza soluția la întregul său potențial.
Noul sistem
Grundfos a livrat un controler dedicat pentru stațiile de pompare apă uzată, ce ajută compania Provas să-și rezolve problemele operaționale și să permită o imagine de ansamblu, detaliată, asupra modelelor de debit la fiecare stație de pompare. Controlerul oferă opțiuni excelente pentru rețelele de apă uzată, inclusiv optimizarea energiei pentru stațiile de pompare cu VFD-uri încorporate și o funcție avansată de estimare.
Îmbunătățirea planificării operațiunilor
După testarea Grundfos Dedicated Controls, rezultatele au fost clare: energia specifică a fost redusă cu 36% la una din cele trei stații de pompare, iar estimările debitului au fost corecte cu marjă de eroare de 5%. Având în vedere cantitățile de apă gestionate de această societate, micile diferențe nu contează prea mult pentru managerii săi de operațiuni, astfel încât estimările sunt pe deplin adecvate. Important este să se cunoască modul de funcționare al stațiilor de pompare și costurile, astfel încât cheltuielile operaționale să fie rezonabile. Ei pur și simplu doresc să petreacă cât mai puțin timp posibil cu inspectarea stațiilor.
Estimările permit, de asemenea, o mai bună planificare a operațiunilor, deoarece Provas poate monitoriza utilizarea specifică a energiei în timp, făcând posibilă planificarea optimă a curățării și întreținerii sistemului. „Trebuie să folosim procesul de curățare prin răzuire doar o dată la șase luni în loc de fiecare lună”, spune managerul rețelei de apă uzată, Casper Koch Nodow. „Aceasta înseamnă că ne putem folosi personalul în altă parte, unde acesta este util.”
REZULTATUL
- Mai puține inspecții la fața locului datorită planificării lucrărilor de întreținerii
- Economii operaționale în energie, echipamente și întreținere
- Prezentare mai bună a sistemului pentru a detecta și a reduce apa infiltrată
- Planurile se bazează acum pe date din exploatare și estimări de debit reale