Caz

Cum a reușit spitalul Sligo, din vestul Irlandei , să economisească sume importante și a rezolvat problema cu coeficientul Delta T, cu ajutorul soluțiilor inteligente de la Grundfos

Este o diferență ca de la cer la pământ între ce aveam înainte și ce avem acum. Este un real progres pentru NOI, în ceea ce privește controlul energiei pentru încălzirea spitalului.
Declan McGoldrick, manager de proiect la Spitalul Universitar Sligo

Spitalul Universitar Sligo a fost prevăzut cu un sistem de încălzire și o instalație de cazane „foarte ineficiente”, precizează Declan McGoldrick, de la Departamentul Imobiliar HSE al spitalului. Pompele de circulație erau pompe cu turație constantă. Acestea furnizau apă caldă la temperatură medie -130 de grade C.

„Garniturile acestora se rupeau. Cauzau o multitudine de probleme de întreținere. Circuitele de încălzire de aici, de la Spitalul Universitar Sligo, sunt lungi. În consecință, ne confruntam cu pierderi substanțiale din conducte. Acest lucru însemna că valoarea Delta T nu se ridica la un nivel atât de eficient pe cât era posibil și se afla la un nivel mai mic decât cel proiectat inițial."

From left, Michael O’Brien and Declan McGoldrick of HSE Estates Dept. at Sligo University Hospital, with Liam Kavanaugh of Grundfos Ireland in the hospital’s boiler room.

Soluția

Spitalul a modernizat încăperea destinată cazanelor, înlocuind pompele cu turație fixă cu pompe inteligente MAGNA3 și TPE3, de la Grundfos. „Pompele Grundfos se pot adapta automat la sarcina specifică a circuitului", precizează Declan McGoldrick. Pompele au rezolvat problema coeficientului Delta T. „Utilizăm statistici de temperatură din pompele de retur, pentru a determina coeficientul Delta T dintre debit și retur, permițându-ne să calculăm randamentul de încălzire al pompei. Debitul de masă poate fi calculat chiar de la pompă."

The hospital upgraded its boiler house, replacing its fixed speed pumps with intelligent MAGNA3 and TPE3 pumps from Grundfos.

O diferență de la cer la pământ

„Economisim cu mult peste 70, până la 80 la sută din consumul de electricitate cu noul nostru sistem de pompare,” menționează Declan McGoldrick.Prin intermediul aplicației Grundfos GO, o platformă pentru controlul mobil al pompelor, ei rafinează și mai mult această economisire, analizând datele de funcționare.În plus, monitorul de energie termică al pompelor calculează automat randamentul de încălzire și nivelurile debitului.Pompele sunt controlate prin carduri de comunicație BACnet, ce funcționează prin sistemul BMS al spitalului.

„Utilizăm aceste informații din sistem pentru a avea un control mai bun al proceselor noastre din spital și pentru a realiza și mai multe economii." Vechiul sistem al spitalului nu era prevăzut cu niciun fel de sistem de comunicație. „Pompa era pur și simplu pornită. Nu primeam nicio informație de la pompă. Așadar este o diferență ca de la cer la pământ între ce aveam înainte și ce avem acum. Este un real progres pentru noi, în ceea ce privește controlul energiei pentru încălzirea spitalului."

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.