Caz

Noua pompa Grundfos pentru apa uzata reduce problemele de colmatare si contribuie la o mai buna vehiculare a apei uzate

Operatorul Regional pentru Aplicatii Municipale din Vechtstromen, Olanda, a construit o noua statie de pompare a apei uzate, si a ales noul rotor Open S-tube® cu pompa SL, pentru a asigura o functionare fiabila.

Vechtstromen este autoritatea regionala pentru gestionarea apei din estul Olandei. In zona sa de gestionare a apei exista 23 de orase de dimensiuni medii. Departamentul de operatiuni si intretinere gestioneaza 106 statii de pompare si 23 de statii de tratare a apei uzate. Pentru acest operator, o statie de pompare veche a fost demolata si inlocuita cu cea noua numita ,,Erica".



Situatia

Pompele de apa uzata colmatate sunt foarte costisitoare. In afara de lucrarile necesare pentru curatarea pompelor, colmatarea duce deseori la o functionare deficitara in reteaua de apa uzata si chiar la probleme in caz de deversare in mediu.

Pompele din vechea statie, din anul 1987, erau la sfarsitul ciclului lor de viata. Se blocau de mai multe ori pe luna, iar in saptamanile cu ploi abundente, se putea bloca de mai multe ori pe saptamana, de fiecare data necesitand demontarea si curatarea. O inlocuire a statiei de pompare a fost programata pentru anul 2018. Noile pompe trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: sa nu se blocheze si sa aiba costuri minime pe o durata de viata de 25 de ani.

Echipa operationala nu mai dorea sa arunce bani pe tehnologia veche, asa ca s-au adresat echipei de vanzari Grundfos din Olanda pentru o solutie mai fiabila si permanenta.

Managerul operational, Ivo ten Brinke (dreapta), prezinta multumit noua statie de pompare.

Solutia

Statia de pompare ,,Erica" a fost locul si timpul perfect pentru a introduce noul rotor Open S-tube® Grundfos; o tehnologie hidraulica de varf ce asigura fiabilitatea si durabilitatea operationala, o eficienta ridicata si o intretinere simpla.

Dupa o analiza a situatiei, luand in considerare locatia, caracteristicile statiei de pompare si avand in vedere calitatea apei, Grundfos a livrat o pompa SL echipata cu un rotor Open S-tube® pentru a evita problemele de colmatare, precum cele din vechea statie de pompare.

Pompele Grundfos SL de 18,5 kW sunt instalate in statia de pompare.



Rezultatul

Noua statie de pompare a inceput sa functioneze in septembrie 2020 iar rezultatele au fost impresionante. De la instalarea noilor pompe Grundfos echipate cu rotoare Open S-tube®, pana acum nu au existat evenimente de colmatare si nu a mai fost nevoie de apeluri de service neprogramate. Acest lucru este impresionant prin comparatie cu cele trei pana la patru interventii de service pe saptamana ce se efectuau pentru pompele vechi.

,,Pana in prezent, pompele SL au functionat in jur de 1000 de ore si nu a fost necesara interventia", spune Ivo ten Brinke, Senior Process Operator, Vechtstromen. ,,Efectuam o inspectie anuala a pompelor noastre si, daca pompa cu noul rotor continua sa functioneze in acest fel, suntem foarte interesati sa vedem starea pieselor de uzura in acel moment."

Pompele sunt actionate de motoare cu convertizoare de frecventa.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Alte articole și informații conexe

Găsiți articole cu aceeași tema, referințe și studii de caz Grundfos.