Case
O soluție de pompare compactă salvează situația - simplifică proiectul
Just the ability to troubleshoot so quickly is a cost savings. It's a matter of minutes instead of hours to find out what's wrong in the system.
În miez de noapte, la 3 dimineața într-o sâmbătă din primăvara anului 2016, Jamie Veley a primit un telefon. Ceva nu era în regulă la Stația de tratare din Rose Creek, unde Veley era Supervisor pe Mentenanță.
La telefon, un operator din fabrică i-a spus că cele șase pompe submersibile de apă uzată nu funcționează corect la fabrica din Woodstock, Georgia.
"Nivelul influentului creștea și pompele nu funcționau", își amintește el. „Așa că a coborât in stație și a încercat să pornească o pompă. Pompa a intrat în starea de alarmă și s-a oprit. A pornit a doua pompă. Alarmă și s-a oprit. S-a dus la a treia pompă - alarmă, oprit ”.
Alarmele proveneau de la unitățile de protecție a motorului pompelor (MP204) - sistem cu care echipajul lui Veley nu avea încă experiență, deoarece totul era nou. Veley a luat legătura cu Brendan Watson de la Grundfos. Watson a folosit aplicația de monitorizare de la distanță Grundfos GO pentru a vedea că alarma MP204 înregistra o „Asimetrie curentă” de 12,9% - un dezechilibru de putere ce ar distruge rapid orice pompă
Soluția
Brendan Watson a sugerat ca echipa lui Veley să folosească generatorul. „Cu generatorul, alarma de la MP204 a dispărut, confirmând astfel alimentarea cu energie a stației”, spune Watson. "Odată ce am verificat toate MP204, era clar că toate vedeau aceeași problemă."
Stația de epurare a chemat compania locală de alimentare cu energie electrică, după o verificare pe teren aceasta a confirmat că are un regulator defect. Electricianul a rezolvat problema, rezolvând alimentarea stației, cu doar 1-2% asimetrie de curent.
Maintenance Supervisor Jamie Veley stands in front of the Rose Creek Wastewater Plant's MP204 cabinet. After a recent "underload alarm" on the MP204, "it took us just a minute to figure out what the issue was, where otherwise we'd be pulling pumps and trying to figure out what was going on," Veley says.
Problemă rezolvată. Timp total necesar pentru a găsi problema: 20 de minute. În trecut, spune Veley, o astfel de problemă „ne-ar fi solicitat toată noaptea”. Și dacă nu avea noroc să identifice problema, ar fi sunat un electrician, care ar fi avut nevoie de o oră pentru a ajunge la șantier și de cel puțin câteva ore de muncă în miez de noapte, spune el. „Rețineți că acestea sunt pompe de apă uzată într-o aplicație importantă. Este obligatoriu ca aceste pompe să fie funcționale. "
REZULTATUL
Cherokee Plant Manager, Mike Venters, spune că unitatea MP204 a salvat mai multe pompe mari în acea noapte. "Pompa a fost cea care ne-a dat răspunsul la o problemă de alimentare externă", spune el. „Achiziția unității MP204 - ca sistem de protecție a echipamentului - a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în ceea ce privește pompele”, spune Venters. „Doar abilitatea de a interveni atât de repede este un mare avantaj și înseamnă o reducere de costuri. Unitatea MP204 identifică pentru noi, in câteva minute o situație. Practica salvam ore de munca și echipamentul, aflând repede ceea ce nu merge in sistem."
Fabrica încă mai calculează aceste economii câștigate, adaugă Jamie Veley. Nu la mult timp după primul incident, o altă unitate MP204 a dat o nouă alarmă.
„Am avut o alarmă de subtensiune”, spune el. "Această alarmă ne-a anunțat imediat că nu pompăm lichid - am avut setate prea jos nivelurile. Ne-a trebuit doar un minut să ne dăm seama care este problema; in trecut ar fi trebuit să scoatem pompele și să încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă. Așa că, din nou, unitatea MP204 a salvat pompa, motorul și mult timp din activitatea noastră."