Caz

Reutilizarea apei uzate transformă apa în resursă pentru stația de tratare

We get our water from the underground just like anyone else in town. By recycling this instead of taking in new water, we save water for the community.
Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director at Grundfos in Denmark

Situația

Într-un colț al fabricii Grundfos din Bjerringbro, Danemarca, are loc ceva aproape magic.

În mijlocul spațiului, intre stivuitoare și paleți, muncitorii agață componente metalice strălucitoare. Bazele pompei suspendate, motorul, flanșele și alte componente se deplasează apoi într-o mașină uriașă unde sunt scufundate succesiv într-o serie de băi chimice sau de apă pentru tratarea suprafeței și pentru spălare. Toate componentele merg ulterior într-o baie de vopsea, in câmp electrostatic. Aceasta se numește electrodepunere catodică (CED) sau cataforeză. Procesul protejează piesele de rugină și le oferă un finisaj plăcut. De acolo intră într-un uscător cu aer cald, apoi se întorc în fabrică. Muncitorii iau piesele din cârlige și le încarcă pe paleți pentru a fi transportațe în alte părți din fabrică.

Bazinele de apă folosesc aproximativ 5,000 de m3 de apă pentru a clăti aproape 8 milioane de componente pe an. "Acesta este procesul din fabrica noastră Bjerringbro care consumă cea mai mare apă", spune Anders Lund Hansen, Director Senior de Producție in Grundfos Danemarca.

„Procesul CED are un impact asupra mediului și asta ne privește foarte mult. Grundfos are o agendă de sustenabilitate cu scopul de a reduce consumul de apă cu 50% până în anul 2025.

”Grundfos se află în Bjerringbro, un oraș danez cu aproximativ 8.000 de persoane. „Folosim apa din subteran ca toți locuitorii din oraș. Folosim apa din aceeași sursă că fiecare de aici. Bjerringbro folosește apa din această sursă și pentru duș sau apa potabilă de acasă. Dacă putem recicla această apă CED în loc de a lua apă nouă, vom economisi apă pentru comunitate, pentru oamenii care locuiesc aici. ”

Newly die-cast components will soon be taken through the Grundfos CED surface-treatment system.

Soluția

In trecut Grundfos trimitea apa de proces din vopsitoria CED la un centru de pre-tratare. Aici trecea printr-o filtrare de bază și pre-tratare înainte de a fi trimisă mai departe către stația municipală de tratare a apei uzate din oraș.

Grundfos a văzut potențialul de a construi un sistem complet de tratare și de reciclare a apei reziduale pentru apa din spălătoria CED.

„Am format o echipă de specialiști pe sisteme de pompare, probleme de mediu, chimie și procese de producție”, spune Anders. „Împreună au construit acest sistem și au făcut posibilă cea mai nouă tehnologie în tratarea apei și a apelor reziduale.”

Tratarea apei uzate CED este practic un sistem ce trimite apa printr-un sistem de trei filtrări, și apoi mai departe către o unitate de osmoză inversă Grundfos BM. În final, apa purificată este returnată în rezervoarele CED din fabrică.

Racks of newly die-cast components rise from the first rinsing pool in the CED surface treatment system in the Grundfos factory in Bjerringbro.

Circuitul închis de apă

Uzina tratează 5,000 m3 de apă pe an - cantitatea folosită de 100 de gospodării daneze anual, sau ceea ce poate umple două piscine de dimensiuni olimpice. Reciclează 80% din apa de proces folosită în băile de tratare, deoarece restul de 20% sunt materii solide sau folosite pentru spălarea filtrelor. In primul an, acest circuit închis de apă a funcționat numai la jumătate de capacitate; la capacitatea completa se vor va trata 10,000 m3 de apă pe an.

Anders Lund Hansen spune că motivația in construirea acestui sistem nu a fost financiară. „Ideea a fost să creăm un model bun de afaceri, pozitiv”, spune el. „Da. Motivația a fost sustenabilitatea - ambiția de a reduce consumul de apă.

We chose to recycle water at the Bjerringbro factory to exemplify what can be done, and that you can make a difference even when you have a small- or medium-sized production unit.
Karen Touborg, Senior Director of Group Environment, Health and Safety

„Ne ajută pe noi, Grundfos, să înțelegem cum contribuim cu produsele noastre la agenda sustenabilă. Puteți vedea acest lucru ca un laborator mic. Un centru de cercetare de unde putem extrage o mulțime de lecții pentru produsele noastre. Cum pot contribui în continuare la agenda de apă și energie?

This system treats the wastewater from the Grundfos CED surface-treatment application with a series of filters and reverse osmosis. It then sends the cleaned water back to the CED unit for reuse.

Apa uzată ca resursă

Directorul principal al companiei pentru Mediu, Sănătate și Siguranță al Grupului, Karen Touborg, spune că, relativ la alte tipuri de industrii, Grundfos nu folosește atât de multă apă. „Dar ca orice altă fabrică industrială, activitățile Grundfos au un impact asupra mediului. Am ales să reciclăm apa din fabrica Bjerringbro pentru a exemplifica ce se poate face și că puteți face diferența chiar și atunci când aveți o unitate de producție de dimensiuni mici sau medii. ”

Karen Touborg adaugă că acest proiect este parte dintr-o imagine mai mare în lucrul cu provocările de mediu de astăzi, care ne cer să acționăm diferit cu resurse precum apa. „Nu vedem apa uzată ca apă uzată. Noi o vedem ca o resursă ce poate fi reutilizată când este tratată și poate fi reintrodusă în producție.

„Pentru că nu risipim resursele disponibile.”

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.