Case
Când Arena din Cracovia este plină, iată ce funcționează în culise
The right choice of systems and devices makes one tend to forget about repair work.
Este una dintre cele mai mari arene acoperite din Europa. Clădirea luminoasă, cu aspect spațial, din centrul orașului Cracovia, Polonia găzduiește concerte, concursuri de patinaj, sporturi extreme, arte marțiale, târguri și multe alte evenimente. Arena Tauron din Cracovia s-a deschis în anul 2014.
Directorul Service Krystian Sobota acoperă mult teren în fiecare zi. Vizează orice aspect legat de confortul sau siguranța oamenilor din arenă - apă caldă și rece, ventilație, A/C, căldură, securitate, anti-incendiu, apă uzată.
"Când arena este plină cu 15,000 de vizitatori, ne confruntăm cu o diversitate de provocări", spune el. "Echipa noastră tehnică este responsabilă pentru lucrul cu toate sistemele de pompare, inclusiv cele de bază, care asigură apă rece și caldă, ventilație corespunzătoare sau aer condiționat." Evenimentele cu sala plină înseamnă 22,000 de persoane.
"Toate punctele de apă trebuie să fie accesibile în timpul pauzelor, deci pompele sunt extrem de importante. Oaspeții noștri ar trebui să poată profita de întregul sistem de încălzire.
Efficient pumps keep Kraków's arena sustainable and comfortable for thousands of fans.
Soluția
La inițierea proiectului, proiectanții au analizat ce pompe răspund cel mai bine cerințelor, spune Krystian Sobota. „Au ales, după părerea mea, cele mai bune pompe de pe piață”. Acestea includ sistemul de repompare Multi Hydro-E, pompele de circulație MAGNA3 și pompele TPE3, printre alte produse. "Pompele Grundfos ne permit să obținem rezultate excelente, economisind în același timp energie electrică și spațiu."
Echipa lui Sobota folosește Aplicația mobilă Grundfos GO pe tablete pentru monitorizarea rapidă a pompei și gestionarea datelor.
„Sistemul de monitorizare este de mare ajutor”, spune el. „Înglobează conexiunea la sistemul de management al clădirilor și un sistem local de control bazat pe aplicații mobile. Aplicațiile permit citirea directă a parametrilor tehnici ai pompelor. Aceste avantaje ne salvează un timp considerabil de muncă și energie, ceea ce este esențial pentru întreaga funcționare a sălii."
The Hydro Multi-E Booster set ensures pressure in the water supply throughout the huge arena - also when it is filled with 22,000 guests.
REZULTATUL
Când arena este plină, totul trebuie să funcționeze. „Pompele Grundfos sunt singurele pompe din lume ce furnizează atât specificațiile complete cât și parametrii tehnici pentru a asigura funcționarea corectă a tuturor sistemelor de apă și HVAC”, spune el.
El a adăugat că folosirea pompelor Grundfos asigură economii considerabile de energie, în special în timpul evenimentelor mari, când arena trebuie să folosească apa eficient și durabil. „Pompele Grundfos scad foarte mult consumul de energie, ajută compania să-și reducă considerabil costurile, inclusiv costurile de întreținere. Alegerea corectă a sistemelor și a dispozitivelor ne-a ajutat enorm să ne îmbunătățim practicile de întreținere", spune Krystian Sobota. "Când se utilizează pompe Grundfos, singurul lucru necesar este verificarea ocazională a sistemului."