Novosti
23-06-2015
Izračunajte potrošnju vode za baštenske potrebe
Voda i Grundfos
Priuštite komfor vašoj porodici
Da li znate prednosti zalivanja bašte bunarskom vodom umesto vodom iz vodovodnog sistema? Eliminišite visoke troškove vezane za korišćenje vode iz centralnog sistema za vodosnabdevanje. Izračunajte potrošnju vode koju utrošite množenjem površine bašte sa potrošenom vodom po 1 m2. U principu, u našoj zemlji, potrošnja vode po m2 je 10 l, ali tokom vrelih letnjih dana ta količina može biti udvostručena.
Da li želite zelenu baštu ili vam treba dovod vode do kuće korišćenjem vode iz bunara? Grundfos vam nudi energetski efikasno rešenje: potapajuća SQ pumpa
SQ potapajuća pumpa je dugačka i uzana, konstruisana od nerđajućeg čelika što osigurava dug, pouzdan životni vek. Zahvaljujući prečniku od samo 3" i kompaktnom dizajnu omogućeno je postavljanje pumpe u bušotine iste veličine, ili čak u 4" bušotine koje su postale manje zbog naslaga. Ostale pumpe sa sličnim kapacitetima su uglavnom prečnika veličine 4".
SQ pumpe sa visokim brojem obrtaja su idelane za različite primene:
- Vodosnabdevanje u domaćinstvima
- Manje vodovode
- Navodnjavanje
- Smanjenje nivoa podzemnih voda
Permanentni magnetni motor
Niz jedinstvenih karakteristika SQ pumpe omogućavaju jednostavnu instalaciju i rukovanje kao i pouzdano snabdevanje vodom u svakom trenutku. Zahvaljujući motoru sa permanentnim magnetom i velikim brojem obrtaja SQ pumpa nudi veoma visoke performanse uprkkos svom kompaktanom dizajnu.
Motor omogućava da SQ pumpa crpi vodu iz bušotina dubine do 238 metara.
Zaštita od rada na suvo
Rad na suvo je jedno od najnepoželjnijih stanja u kojem pumpa može da se nađe. Odsustvo tečnosti može da izazove blokiranje vratila motora pumpe, pregorevanje namotaja motora, osim ako je napajanje isključeno.
U slučaju rada na suvo SQ pumpa se automatski isključuje.
PRESSURE MANAGER - REGULATOR PRITISKA
Sve-u-jednom Grundfos Pressure Manager je inteligentan cevovod koji kontroliše pumpu prema potrošnji u domaćinstvima i sistemima za povišenje pritiska.
Sa Pressure Manager-om, PM2, dobijate sveobuhvatni sistem kontrole, koji je dizajniran da preuzme regulaciju pritiska sistema umesto vas i iznova oduševi korisnika.
Prednosti:
- Omogućava kontinuitet u vodosnabdevanju
- Smanjuje probleme i troškove servisa
- Štedi energiju
- Dug životni vek
- Nesmetan rad
- Robusna elektronika
- Odgovara svim veličinama pumpe
Za više informacija, posetite Grundfos SQ