Новости
12-11-2019
Насосы GRUNDFOS установлены на автозаводе HAVAL в Тульской области
Высокотехнологичный комплекс HAVAL занимает площадь 216 га. Он включает цеха штамповки, сварки и окраски, сборочный конвейер и производство компонентов: двигателей, коробок передач и электронных блоков системы управления автомобилем. «Визитной карточкой» завода является высокий уровень автоматизации. Здесь применяются автоматические прессы, конвейеры и роботы. Например, степень автоматизации главной сварочной линии и цеха окраски составляет 100%, а на сборочном конвейере операторы используют механические манипуляторы.
Для организации бесперебойной работы сложного автоматизированного предприятия необходимо эффективное и надежное насосное оборудование – ключевой элемент инженерной «начинки» любого современного производства или здания, поэтому при выборе поставщика компания руководствовалась жесткими требованиями. «Мы рассматривали многие марки. Основными критериями были надежность, качество и энергосбережение», – говорит Павел Зиновьев, руководитель группы водоснабжения и водоотведения на заводе Нaval.
Продукция GRUNDFOS полностью соответствует заявленным критериям. В общей сложности на предприятии установлено 300 насосов GRUNDFOS, которые обеспечивают поддержание технологических процессов, работу систем водоснабжения, отопления и водоотведения, холодоснабжения и пожаротушения. Помимо собственно производства насосное оборудование GRUNDFOS используется и на прилегающих к заводу объектах инфраструктуры: в административном корпусе и двух гостиницах для персонала.
Суммарно комплекс HAVAL потребляет 2100 м3 воды в сутки, из которых 1400 м3 идет на нужды технопарка и до 750 м3 – на бытовые. Весь этот объем пропускают через себя две станции водоснабжения и двенадцать канализационных станций.
«На станциях водоснабжения установлены девять высокопроизводительных промышленных насоса GRUNDFOS серии NKG, мощностью 90 кВт каждый. Это оборудование отличается высоким КПД и оснащено электродвигателями высокого класса энергоэффективности IE3. Поэтому, несмотря на большую мощность, насосы NKG отличаются экономичным потреблением электроэнергии», – рассказывает Сергей Захаров, Директор Департамента промышленного и бытового оборудования компании GRUNDFOS.
Используемые на предприятии насосы NKG обеспечивают подачу воды в объеме до 350 м3/ч и напор до 60 м при рабочем давлении до 16 бар. Одно из их главных преимуществ заключается в возможности перекачки не только воды, но и «сложных» жидкостей со специфическими характеристиками. Например, на производстве HAVAL эти насосы применяются также в системах циркуляции теплоносителя – гликоля.
Кроме того, на предприятии работают многочисленные насосы GRUNDFOS других типов: консольно-моноблочные NB и горизонтальные HS в системе пожаротушения, одноступенчатые «инлайн» насосы TP и др. В системе водоотведения установлены в общей сложности 22 канализационных насоса, в том числе одноступенчатые центробежные GRUNDFOS SLV, разработанные специально для перекачки сточных вод в коммунальных и промышленных сетях. Благодаря особой конструкции свободно-вихревого рабочего колеса SuperVortex такой насос может перекачивать стоки с повышенным содержанием твёрдых и длинноволокнистых включений.
В системе теплоснабжения комплекса широко использованы инновационные циркуляционные насосы GRUNDFOS MAGNA3 с функцией интеллектуального управления FLOWADAPT. С ее помощью насос автоматически отслеживает и регулирует расход теплоносителя, поддерживая режим работы, оптимальный для конкретного отопительного контура. В результате система работает с максимальной эффективностью без использования дроссельных клапанов, что значительно удешевляет и упрощает ее.
Увидеть установленное оборудование можно с помощью VR-тура и видеоролика, подготовленных «Грундфос». VR-тур разбит на несколько тематических блоков, каждый из которых описывает работу насосов в тех или иных инженерных системах здания в машинном зале, котельной, приямке, в системе водоподготовки.
В России насосы GRUNDFOS известны с начала 1960-х годов. Первая поставка осуществлена в 1962 году. В 1998 году была основана дочерняя компания ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь завода по производству насосного оборудования «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, Московская область) запущена в 2005 году, а в 2011-м завершено строительство второй очереди.
В 2019 году ООО «ГРУНДФОС» представлено 27 представительствами во всех федеральных округах РФ, а также в Республике Беларусь. Насосы GRUNDFOS работают как на водоканалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Хабаровска, Сыктывкара, Подольска, Иванова, Ярославля и ряда других городов, так и на иных объектах ЖКХ и ряде крупнейших российских промышленных предприятий, аэропортов и спортивных сооружений.
Справка о бренде Haval
Haval («Хавейл») — независимый бренд компании Great Wall Motor, ориентированный на производство кроссоверов и внедорожников. Созданный в 2013 году, Haval стремится стать профессиональным SUV-брендом мирового уровня. Передовые технологии, современная производственная база, интегрированная сеть поставок комплектующих от лучших иностранных производителей открывают Haval большие перспективы на мировой арене. Россия стала первым зарубежным рынком, где были представлены автомобили нового бренда. Сегодня официальные представительства Haval также открыты в Австралии, ЮАР, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке — всего более 50 стран.