Новости
30-04-2020
Завод «Грундфос Истра» работает с соблюдением повышенных норм безопасности
"Грундфос Истра" относится к системообразующим предприятиям Московской области, в задачу которого входит в том числе обеспечение насосным оборудованием социально значимых объектов. Производственные линии завода работают практически в полном объёме, при этом выполняются все требования к безопасности персонала. Сотрудники, присутствующие на рабочем месте, в обязательном порядке соблюдают социальную дистанцию не менее 1,5 м, используют средства индивидуальной защиты – маски, регулярно проводят обработку рук дезинфицирующими средствами.
Производственные отделы работают в изолированных, не пересекающихся друг с другом зонах. Весь коллектив административного подразделения компании переведён на дистанционную работу. Сотрудники старше 65 лет и работники с хроническими заболеваниями осуществляют свои трудовые функции удалённо или находятся в отпуске за счёт предприятия.
Также на заводе приняты специальные меры для безопасного приёма грузов от локальных поставщиков. Все грузы обрабатываются дезинфицирующими средствами и на сутки помещаются на карантин. Склады "Грундфос Истра" продолжают функционировать в штатном режиме. Соблюдаются все правила социального дистанцирования, дезинфекции, санитарные требования, утверждённые постановлением главного государственного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р. GRUNDFOS внимательно следит за ситуацией с распространением COVID-19 и принимает все меры, предписанные государственными и муниципальными органами.
Несмотря на тяжёлые условия, Концерн GRUNDFOS продолжает реализовывать проект глубокой локализации в России. За время дистанционной работы подписаны два контракта с поставщиками комплектующих, третий находится в стадии финального согласования. Кроме того, выбраны поставщики технологического оборудования и размещены заказы на изготовление оснастки.