Новости
19-09-2017
GRUNDFOS презентовал насосные группы HEATMIX
В рамках презентации Екатерина Чубарова, инженер Департамента бытового оборудования, GRUNDFOS, Россия, рассказала, что концепция новинки возникла после общения с заказчиками, которые хотели получить возможность приобретать не просто насосы, а комплексные решения, сразу готовые к установке.
Мнение клиентов подтвердили и собственные исследования компании. Специалисты GRUNDFOS часто сталкивались с некорректным монтажом систем отопления. Для решения проблемы, а также удовлетворения спроса компания расширила зону ответственности и теперь предлагает рынку не единичные циркуляционные модели, а комплексное решение – насосную группу HEATMIX. Это готовый заводской узел, который устанавливается в системе отопления, обеспечивая быстрый монтаж, компактную и эстетичную обвязку котельной, а также гарантируя клиентам надёжную и комфортную работу сетей.
Доступно два варианта комплектации HEATMIX – с прямым контуром и с трёхходовым смесительным клапаном. В первом случае предусмотрена подача теплоносителя к потребителям напрямую, без охлаждения, с температурой источника тепла. Такое решение чаще всего используется для контуров радиаторного отопления и загрузки бака горячего водоснабжения. Вариант с трёхходовым клапаном предполагает наличие подмеса из обратки в подачу и предназначен для использования в контурах с регулированием температуры, таких как погодозависимое радиаторное отопление, системы тёплого пола и пр.
Модульное решение от GRUNDFOS комплектуется стандартными нерегулируемыми трёхскоростными циркуляционными насосами UPS серии 100 или умными моделями ALPHA 2L и ALPHA 2 в типоразмерах с напором 4, 6 и 8 м (ALPHA 2L – 6 и 8 м). Насосы UPS подходят для простых систем отопления, в которых не делается упор на экономичность и нет необходимости в интеллектуальных функциях ночного режима, автоматической подстройки потока и т.п. Оборудование ALPHA2 и ALPHA 2L предназначено для больших многоэтажных коттеджей и таунхаусов, где важны сбережение ресурсов и автоматизация сетей. Напомним, что данные модели признаны самыми энергоэффективными в своём классе , а имеющаяся заводская функция AUTOAdapt анализирует текущие потребности в системе отопления и находит оптимальные рабочие параметры оборудования.
В HEATMIX предусмотрены шаровые краны, позволяющие отсоединять циркуляционное оборудование для проведения сервисных работ, на линиях подачи и обратки установлены термометры и температурные датчики для измерения параметров теплоносителя, также в комплектацию входит защитный обратный клапан. Сверху готовый узел закрывается специальным кожухом, который помогает сохранить температуру в сети.
Дополнительно к системам HEATMIX предлагается двух- или трёхконтурный коллектор для единовременного присоединения нескольких насосных групп и контуров, например, радиаторов, бойлера и тёплых полов. При этом коллектор может быть как стандартный, так и со встроенным гидроразделителем. Стандартный распределительный коллектор можно дополнительно укомплектовать внешним гидроразделителем. Также в разработке от GRUNDFOS есть возможность присоединить байпасный клапан, необходимый для снижения нагрузки на оборудование в системах с нерегулируемыми насосами. Температура теплоносителя в насосных группах с трехходовым клапаном может регулироваться с помощью сервоприводов. GRUNDFOS предлагает два типа сервоприводов – с автономным и внешним управлением.
«Мы хотим, чтобы выпускаемое оборудование GRUNDFOS было максимально надёжным, энергоэффективным и удобным в использовании. Именно поэтому столь большое внимание уделяется обратной связи с рынком, изучению отзывов покупателей, посещению объектов, на которых установлены насосы нашего производства», – комментирует Екатерина Чубарова, инженер Департамента бытового оборудования, «ГРУНДФОС».
Насосные группы HEATMIX производятся в Великобритании, городе Сандерленде. Именно он обеспечил насосами системы кондиционирования спортивных и жилых строений, возведенных для Олимпиады-2012. Также каждая единица оборудования HEATMIX отрисовывается на заводе-изготовителе. Все компоненты максимально подходят друг к другу по характеристикам и размерам. В узлах HEATMIX предусмотрено минимальное количество соединений, а также заводская опрессовка, что исключает риск протечки.
Рекомендованные розничные цены на насосные группы GRUNDFOS HEATMIX в зависимости от комплектации находятся в диапазоне от 14200 руб. до 27700 руб., а на распределительные коллектора - от 12800 руб. (при курсе 1 EUR = 70 RUB).
Одним из ключевых преимуществ новинки для конечного потребителя стала услуга компании GRUNDFOS – «Сервис-24». Напомним, что после того как клиент оставляет заявку на ремонт оборудования, в течение суток к нему приезжает специалист для устранения неполадки или, если провести ремонт на месте невозможно, замены оборудования. В зависимости от комплектации на насосные группы HEATMIX действует 3 года гарантии (для моделей, укомплектованных насосами GRUNDFOS серии UPS) и 5 лет (для моделей на базе циркуляционных насосов GRUNDFOS серии ALPHA). Сейчас услуга «Сервис-24» доступна жителям более 35 городов России.