Больницы

Никаких компромиссов в вопросах безопасности и комфорта пациентов

Никаких компромиссов в вопросах безопасности и комфорта пациентов. Больницы представляют собой сложную среду, требующую наличия тщательно продуманной системы ОВиК и налаженных процессов её обслуживания и ремонта. Отключение систем ОВиК может задержать проведение хирургических операций и привести к необходимости отправки экстренных пациентов в другие больницы. Старые системы ОВиК также повышают риск заражения пациентов легионеллёзом, передающейся по воздуху болезнью, которую часто вызывают бактерии в воде в вентиляционных системах.

Поскольку забота о пациентах и безопасность имеют первостепенное значение, правила эксплуатации систем ОВиК чрезвычайно строги. Для предотвращения распространения вирусов необходим постоянный приток свежего воздуха. Санитарные риски должны быть максимально низкими, а это подразумевает надлежащее качество воды. А горячая вода с достаточным напором должна быть в постоянном доступе.

Это означает, что очень важно, чтобы системы ОВиК и повышения давления обеспечивали максимальную надежность. Что они могут повысить эффективность за счёт сокращения эксплуатационных и капитальных затрат. И что они могут гарантировать, что больнице не придётся идти на компромисс как в отношении здоровья и безопасности своих пациентов, так и окружающей среды

Как в ирландской больнице удалось сократить затраты и решить проблему малого перепада температур

В клинике университета Слайго (Ирландия) была проведена модернизация системы отопления путём установки новых котлов и «умных» насосов GRUNDFOS. В настоящее время больница экономит значительную часть электроэнергии на насосах.

Как бельгийская больница может расширить площади на 40%, не увеличивая энергопотребление

Университетская больница Брюсселя будет экономить около 65 000 евро в год на оплату электроэнергии после замены более 200 устаревших насосов на новые модели от Grundfos.



 Модернизация для обеспечения энергоэффективности

В процессе реконструкции больницы обычно всех беспокоит совместимость новых систем и преимущества от замены старых решений. Но независимо от поставленной задачи — модернизация оборудования, соблюдение новых норм или повышение стоимости здания больницы — важно помнить об энергоэффективности.

. В Grundfos энергоэффективная модернизация может означать всё — от замены старых насосов до преобразования всей системы с помощью интеллектуальных решений, отслеживающих производительность.



Новый проект больницы?

В начале работы над новым проектом больницы будет задан ряд вопросов о системах ОВиК, поскольку тщательное планирование имеет решающее значение для интеграции и оптимизации каждой системы. Какой тип насоса подходит для системы? Может ли он быть подключен к системе управления зданием? Насколько легко его подобрать?

Grundfos предлагает множество инструментов, идей и услуг, которые позволяют решить эти и многие другие вопросы. Мы поможем вам с выбором системы ОВиК, подобрать, установить, ввести в эксплуатацию и обеспечить сервисное обслуживание. Таким образом, вы можете быть уверены, что они отвечают всем вашим требованиям к производительности и обеспечивают максимальный комфорт.

Скачать брошюру

Вы технический специалист и ищете подробную информацию о том, как решить проблемы, возникающие в инженерных системах? Тогда ознакомьтесь с нашими брошюрами по областям применения, из которых вы узнаете, как бороться с легионеллой, решать вопросы подбора насосов при проектировании, использовать элементы управления для оптимизации системы и многое другое.

Ознакомьтесь с нашими приложениями и решениями

У инженерных систем каждой гостиницы свои особые условия. Но правильное проектирование системы позволяет добиться простоты и надёжности, а также сократить потребление воды и повысить энергоэффективность. Grundfos предлагает весь спектр решений для систем водоснабжения для обеспечения высокой производительности в каждой гостинице. Ознакомьтесь с нашими приложениями и продуктами, представленными ниже.