Гостиницы
Гарантия максимального уровня комфорта для гостей
Владельцы гостиниц знают, что на поддержание микроклимата в номерах уходит большая часть от общего энергопотребления здания. Больше всего энергии расходуется на охлаждение и отопление. Это значит, что выбор системы ОВиК для гостиницы не только повлияет на общий счёт за электроэнергию, но и на уровень комфорта гостей.
Мониторинг производительности оборудования имеет важное значение для снижения затрат и повышения энергоэффективности системы ОВиК, особенно с учётом того, что нагрузки по отоплению и охлаждению гостиницы будут варьироваться в зависимости от сезона или конкретных условий. Возможное появление легионеллы в системах является ещё одним ключевым фактором, поскольку вспышка болезни может приостановить работу гостиницы, отрицательно повлиять на впечатление гостей и привести к значительным финансовым и репутационным издержкам.
Поэтому, когда речь идёт о системах ОВиК и повышения давления в гостинице, надёжность имеет решающее значение. В гостинице нельзя допускать отключения водоснабжения. Должен быть обеспечен постоянный доступ к горячей воде. И с учётом высокого спроса на горячую воду необходимо обеспечить максимальный уровень эффективности для предотвращения чрезмерных затрат.
Интеллектуальные, надёжные и эффективные решения в области насосного оборудования позволяют обеспечить гостям первоклассный уровень комфорта при оптимальных затратах. Более высокая надёжность системы позволяет обеспечить круглосуточный комфорт и максимальную эффективность при одновременном снижении эксплуатационных затрат. А расширение функционала системы гарантирует её более устойчивую работу.
Элитный отель сокращает потребление электроэнергии вдвое, не снижая уровень комфорта
Когда корпорация Midea в Шуньдэ, Китай, открывала свой первый роскошный отель — 28-этажный отель Midea Marriott — она обратилась в компанию Grundfos с просьбой оптимизировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы повышения давления и котельные системы.
Узнайте о том, как гостиница может обеспечить пятизвездочный комфорт при двукратном сокращении энергопотребления с решениями Grundfos iSOLUTIONS — системами, которые постоянно адаптируются к изменяющейся нагрузке, сокращают затраты на весь срок эксплуатации, снижают уровень шума и экономят энергию.
Модернизация для обеспечения энергоэффективности
В процессе реконструкции больницы обычно всех беспокоит совместимость новых систем и преимущества от замены старых решений. Но независимо от поставленной задачи — модернизация оборудования, соблюдение новых норм или повышение стоимости здания больницы — важно помнить об энергоэффективности.
В Grundfos энергоэффективная модернизация может означать всё — от замены старых насосов до преобразования всей системы с помощью интеллектуальных решений, отслеживающих производительность.
Новый проект больницы?
В начале работы над новым гостиничным проектом будет задан ряд вопросов о системах ОВиК, поскольку тщательное планирование имеет решающее значение для интеграции и оптимизации каждой системы. Какой тип насоса подходит для системы? Может ли он быть подключен к системе управления зданием? Насколько легко его подобрать?
Grundfos предлагает множество инструментов, идей и услуг, которые позволяют решить эти и многие другие вопросы. Мы поможем вам с выбором системы ОВиК, подобрать, установить, ввести в эксплуатацию и обеспечить сервисное обслуживание. Таким образом, вы можете быть уверены, что они отвечают всем вашим требованиям к производительности и обеспечивают максимальный комфорт. Ознакомьтесь с нашими идеями, чтобы начать работу.
Скачать брошюру
Вы технический специалист и ищете подробную информацию о том, как решить проблемы, возникающие в инженерных системах? Тогда ознакомьтесь с нашими брошюрами по областям применения, из которых вы узнаете, как бороться с легионеллой, решать вопросы подбора насосов при проектировании, использовать элементы управления для оптимизации системы и многое другое.
Ознакомьтесь с нашими приложениями и решениями
У инженерных систем каждой гостиницы свои особые условия. Но правильное проектирование системы позволяет добиться простоты и надёжности, а также сократить потребление воды и повысить энергоэффективность. Grundfos предлагает весь спектр решений для систем водоснабжения для обеспечения высокой производительности в каждой гостинице. Ознакомьтесь с нашими приложениями и продуктами, представленными ниже.