Офисные здания

Встречайте новую эру комфорта в офисе

Современное офисное здание меняется в соответствии с растущей потребностью в более экологичных и эргономичных рабочих местах. Однако для обычных систем ОВиК рабочие места такого рода становятся проблемой. Поскольку многие зоны офисного здания имеют очень ограниченный доступ к свежему воздуху или практически не имеют такого доступа, контроль вентиляции и качества воздуха имеет первостепенное значение для обеспечения комфорта и производительности труда сотрудников.

В большинстве офисных зданий сегодня установлены обычные системы с большими первичными насосами, которые регулируют температуру воздуха в помещении. Но теперь, когда способ использования этих зданий меняется, это решение уже не так функционально. Для обеспечения максимального комфорта посетителей и энергоэффективности выгоднее разделить здание на более мелкие зоны с датчиками, передающими информацию в общую систему.

Очевидно, что при использовании более эффективных насосов энергопотребление офисного здания может быть сокращено. А в результате оказывать положительное влияние на климат и способствовать сокращению выбросов. Это даёт возможность сократить эксплуатационные и капитальные затраты, повысить уровень комфорта в помещениях и улучшить здоровье сотрудников, а также дополнительно сократить потребление воды. В конечном счёте это означает, что на протяжении всего срока службы здания можно значительно повысить производительность персонала и удовлетворённость посетителей.

Датский банк удвоил рентабельность инвестиций в электроснабжение

Датский банк Jyske сократил затраты на электроэнергию более чем наполовину благодаря установке энергоэффективных и надёжных решений Grundfos.



Модернизация для обеспечения энергоэффективности

В процессе реконструкции больницы обычно всех беспокоит совместимость новых систем и преимущества от замены старых решений. Но независимо от поставленной задачи — модернизация оборудования, соблюдение новых норм или повышение стоимости здания больницы — важно помнить об энергоэффективности.

В Grundfos энергоэффективная модернизация может означать всё — от замены старых насосов до преобразования всей системы с помощью интеллектуальных решений, отслеживающих производительность.



Новый проект офисного здания?

В начале работы над новым проектом офисного здания будет задан ряд вопросов о системах ОВиК, поскольку тщательное планирование имеет решающее значение для интеграции и оптимизации каждой системы. Какой тип насоса подходит для системы? Может ли он быть подключен к системе управления зданием? Насколько легко его подобрать?

Grundfos предлагает множество инструментов, идей и услуг, которые позволяют решить эти и многие другие вопросы. Мы поможем вам с выбором системы ОВиК, подобрать, установить, ввести в эксплуатацию и обеспечить сервисное обслуживание. Таким образом, вы можете быть уверены, что они отвечают всем вашим требованиям к производительности и обеспечивают максимальный комфорт. Ознакомьтесь с нашими идеями, чтобы начать работу.

Скачать брошюру

Вы технический специалист и ищете подробную информацию о том, как решить проблемы, возникающие в инженерных системах? Тогда ознакомьтесь с нашими брошюрами по областям применения, из которых вы узнаете, как бороться с легионеллой, решать вопросы подбора насосов при проектировании, использовать элементы управления для оптимизации системы и многое другое.

Ознакомьтесь с нашими приложениями и решениями

У инженерных систем каждой гостиницы свои особые условия. Но правильное проектирование системы позволяет добиться простоты и надёжности, а также сократить потребление воды и повысить энергоэффективность. Grundfos предлагает весь спектр решений для систем водоснабжения для обеспечения высокой производительности в каждой гостинице. Ознакомьтесь с нашими приложениями и продуктами, представленными ниже.