Реализованный проект

Одно небольшое устройство экономит день, а то и два, если речь идёт о насосной системе

Возможность так быстро устранять неполадки — это экономия средств. Это вопрос минут, а не часов, затраченных на то, чтобы узнать, что не так в системе.

Майк Вентерс (Mike Venters), Руководитель завода, Управление водоснабжения и канализации округа Чероки (США)

Весной 2016 года, в 3 утра в субботу, зазвонил телефон Джейми Вели (Jamie Veley). Что-то произошло на станции водоочистки в Роуз Крик, где Вели был руководителем отдела технического обслуживания.

По телефону оператор станции сообщил ему, что шесть недавно установленных погружных канализационных насосов GRUNDFOS не работают должным образом на станции в Вудстоке (Джорджия).

"Уровень поступающей жидкости возрастал, а насосы не работали", – вспоминает Джейми. Поэтому он отправился на станцию и попробовал запустить один из насосов, на котором тут же сработала аварийная сигнализация и произошло отключение. Он запустил второй насос. Сигнализация, отключение. Он перешёл к третьему насосу – сигнализация, отключение.

Аварийный сигнал поступал от устройств защиты двигателя MP204 в насосах – у команды Вели ещё не было опыта работы с этим оборудованием, так как оно было абсолютно новым. Вели связался с сотрудником Grundfos Бренданом Ватсоном. Ватсон воспользовался приложением удалённого мониторинга Grundfos GO и увидел, что сигнализация MP204 регистрировала "асимметрию тока" в размере 12,9 % – дисбаланс напряжения, способный быстро разрушить любой насос.

Решение

Брендан Ватсон предложил команде Вели запустить генератор на рабочем участке. "С запуском генератора исчезла сигнализация от MP204, подтвердив тем самым плохую подачу электропитания на станцию, – рассказал Ватсон. – Как только мы проверили все MP204, стало ясно, что они все регистрируют одну и ту же проблему".

Со станции позвонили в местную энергетическую компанию, которая отправила машину на близлежащую подстанцию и подтвердила неисправность регулятора. Электрик устранил проблему, после чего подача электроэнергии на станцию вновь стала почти идеальной, с асимметрией тока 1-2 %.

Начальник технического обслуживания Джейми Вели стоит перед шкафом MP204 завода по очистке сточных вод в Роуз-Крик. После недавнего "сигнала тревоги о недогрузке" на MP204 "нам потребовалась всего минута, чтобы выяснить, в чем проблема, где иначе мы бы вынимали насосы и пытались выяснить, что происходит", — говорит Вели.

Проблема устранена. Общее время, затраченное на поиск и устранение проблемы, – 20 минут. Раньше, по словам Вели, устранение такой проблемы "могло занять всю ночь". А если бы они не смогли найти проблему сами, вызвали бы электрика, который потратил бы час, чтобы добраться до станции, и как минимум несколько часов на устранение неполадок посреди ночи. "Не забывайте, что это насосы, которые перекачивают постоянно поступающую жидкость. Ситуация была критическая!".

Результат

Майк Вентерс, менеджер станции Cherokee говорит, что в ту ночь MP204 спас несколько больших насосов. "Именно насос дал нам ответ, что проблема с внешней подачей электроэнергии", – сказал Майк. "Приобретение шкафа управления MP204 с его системой защиты оборудования и устранения неполадок было одним из лучших решений, – считает Вентерс. – Возможность так быстро устранить неисправность даёт экономию средств. MP204 позволяет нам выяснить, что не так в системе, в течение нескольких минут, а не часов".

"И это не единственный случай», – добавляет Джейми Вели. Вскоре после первого инцидента от MP204 был получен другой аварийный сигнал.

"Это был сигнал о недостаточной нагрузке, – рассказал он. – Сразу стало понятно, что жидкость не перекачивается – были заданы слишком низкие значения. Нам понадобилась всего минута, чтобы понять, в чём проблема, при том, что раньше бы пришлось демонтировать насосы для установления причин. Так, MP204 снова спас насос и двигатель, сэкономил много времени и сократил техническое обслуживание".

Другие примеры успешных проектов

Прочитайте истории от клиентов об успешном использовании решений Grundfos.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.