Case

I de kalla, avlägsna Alperna vill en värme-ingenjör ha tillförlitlighet

Som en individ, som ett företag och som ett samhälle är det väldigt viktigt att tänka på miljön. Att spara energi utan minskad komfort är mycket viktigt.
Johannes Widmoser, konsultingenjör, Energietechnik GmbH

Johannes Widmoser åker gondollift uppför ett snöigt berg täckt av dimma. Han har varit på kontoret hela eftermiddagen och nu ska han besöka en av sina framgångshistorier. Det är sen eftermiddag på skidorten Waidring-Steinplatte i Tyrolen, Österrike. Dimman och isen minskar sikten till nästan ingenting utanför gondolens fönster.

”Utsikten är fantastisk när vädret är bra”, säger han och pekar ut genom fönstret mot landskapet han inte kan se. ”Där ligger sjön Pillersee och bergskedjan Loferer är där borta.” Det är tyst i gondolen, sedan hörs chu-gu-chu-gu-chu-gu-chu-chu-chu-gu-gu, eftersom dess anslutningskabel går förbi hjulen i ett stödtorn.

Johannes Widmoser, konsultingenjör för Energietechnik GmbH, designar värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem för kunder spridda runt denna del av Alperna. Deras byggnader är inte alltid tillgängliga och många av dem överlever på turism. Det påverkar Johannes beslut när han specificerar systemkomponenter som pumpar.

”Kvalitet värderas högt”, säger han. ”Å ena sidan tillförlitlighet. Och å den andra sidan energisparande.”

Han är på väg nu för att besöka en byggnad vars värmesystem han designade 2014: Panorama Tenne, en servering för 220 personer på berget Steinplatte.

Liftgondolen når toppen och Johannes går ut, rör sig förbi skidåkare och en röd digital display som visar -9 °C. Han fäller upp parkasens huva och travar snabbt uppför genom snön. En timmerbyggnad dyker upp i dimman, varmt ljus glöder från dess fönster. Han går in med ett leende, hälsar på personalen bakom baren och sprider ut armarna brett.

”Det här är Panorama Tenne”, säger han med ett stort leende. ”Trevligt och varmt.”

"Som en ny byggnad designades den för att säkerställa lägsta möjliga energiförbrukning med de senaste pumparna, till exempel MAGNA3 och ALPHA3", säger Johannes Widmoser från Energietechnik GmbH.

Uppvärmningen måste fungera felfritt

Johannes ger en snabb rundtur i de öppna rummen, den öppna spisen, sofforna, sittplatserna och baren. De stora fönstren – som vanligtvis visar dramatiska bergsutsikter – visar nu en mörkare, blåaktig himmel. ”Den här byggnaden ligger i ett högalpint läge. Det är svårt att komma upp hit på vintern med utrustning och utföra reparationer. Uppvärmningen måste alltid fungera felfritt.”

Han går ner för trappor ner i källaren, förbi torn av ölfat och läsk, in i mekanikrummet. En gaseldad panna och varmvattenberedare upptar en vägg, en rad röda pumpar längs en annan – Grundfos ALPHA1, ALPHA3, MAGNA3 och UPS. Dessa enheter cirkulerar värme för golvvärme, radiatorer och varmvatten.

”Som ny byggnad utformades den för att säkerställa lägsta möjliga energiförbrukning med de senaste pumparna, som MAGNA3 och ALPHA3”, säger han.

Tillbaka på övervåningen hälsar Johannes på en av skidortens ägare, Andreas Grunbacher.

”För oss är det viktigaste att gästerna känner sig hemma här”, säger Andreas. ”Att stämningen är behaglig och att inomhustemperaturen är rätt. Värmesystemet är den viktigaste faktorn. Det måste värmas korrekt när temperaturen är på minus 10 eller plus 10. Och det är viktigt att pumparna sparar energi också, utan att gå sönder. Om något går sönder, så har vi ändå ingen nytta av allt detta.”

Johannes går ut i den iskalla kvällen. Dimman har lättat och avslöjar en bergskedja i fjärran. ”Vi ska inte generera energi som vi inte behöver.” ”Som en individ, som ett företag och som ett samhälle är det väldigt viktigt att tänka på miljön och spara energi. Att spara energi utan minskad komfort är mycket viktigt.”

Andra relaterade kundcase

Läs relaterade berättelser från kunder som också haft nytta av en Grundfos-lösning.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.