Primer

Ena majhna škatla prihrani dan - dvakrat - v sistemski raztopini črpalke

Just the ability to troubleshoot so quickly is a cost savings. It's a matter of minutes instead of hours to find out what's wrong in the system.

Mike Venters, Plant Manager, Cherokee County Water & Sewerage Authority (USA)

Sredi noči ob 3. uri zjutraj Jamie Veley je v soboto spomladi 2016 prejel telefonski klic. Nekaj ni bilo v redu v čistilni napravi za odstranjevanje odpadnih voda v Rose Creek, kjer je bil Veley nadzornik vzdrževanja.

Po telefonu mu je upravljavec tovarne sporočil, da šest na novo nameščenih Grundfosovih potopnih črpalk za odpadne vode ne deluje pravilno v obratu v Woodstocku v državi Georgia.

"Vplivna raven je naraščala in črpalke niso obratovale," se spominja. "Torej je šel dol do vplivne postaje in poskusil vklopiti eno črpalko. Zašlo je v alarm in se izklopilo. Zapravil je drugo črpalko. Alarm, izklop. Odšel je na tretjo črpalko - alarm, izklopljen. "

Alarmi so prihajali iz motornih zaščitnih enot MP204 črpalke - nekaj, s čimer Veleyjeva posadka še ni imela izkušenj, saj je bilo vse tako novo. Veley je stopil v stik z Grundfosovim Brendanom Watsonom. Watson je z aplikacijo Grundfos GO za oddaljeno spremljanje preveril, da alarm MP204 beleži 12-odstotno "trenutno asimetrijo" - neravnovesje moči, ki bi hitro uničilo katero koli črpalko

Rešitev

Brendan Watson je predlagal, da posadka Veleyja brca na njihov generator. "Pri generatorju je alarm MP204 izginil in tako potrdil napajanje napajanja v postajo," pravi Watson. "Ko smo preverili vse MP204, je bilo jasno, da vsi vidijo isto težavo."

Tovarna je poklicala svoje lokalno elektroenergetsko podjetje, ki je tovornjak poslalo na bližnjo podpostajo in potrdilo, da ima okvarjen regulator. Električar je odpravil težavo, zaradi česar je bila napajanje postaje skoraj popolna, z 1-2% tokovne asimetrije.

Maintenance Supervisor Jamie Veley stands in front of the Rose Creek Wastewater Plant's MP204 cabinet. After a recent "underload alarm" on the MP204, "it took us just a minute to figure out what the issue was, where otherwise we'd be pulling pumps and trying to figure out what was going on," Veley says.

Težava je odpravljena. Skupni čas, potreben za iskanje težave: 20 minut V preteklosti je, pravi Veley, takšna težava "morda trajala celo noč." In če ne bi imeli sreče pri iskanju težave, bi poklicali električarja, ki bi potreboval eno uro, da bi prišel do lokacije in vsaj nekaj ur odpravljal težave sredi noči, pravi. "Ne pozabite, da gre za črpalke z vplivi. So kritični. "

Rezultat

Vodja obrata Cherokee Mike Venters pravi, da je MP204 tisto noč rešil več velikih črpalk. "Črpalka je bila tisto, kar nam je ponudilo odgovor na zunanjo napajanje," pravi. "Pridobivanje MP204s - z zaščito opreme in odpravljanjem napak - je bila ena najboljših odločitev, kar smo jih sprejeli v zvezi s črpalkami," pravi Venters. "Samo zmožnost tako hitrega odpravljanja stroškov je prihranek. Kaj MP204 naredi za nas, je nekaj minut, namesto ur, da ugotovimo, kaj je narobe v sistemu. "

Obrat še vedno izkorišča te prihranke, dodaja Jamie Veley. Kmalu po prvem incidentu je en MP204 sprožil še en alarm.

"Imeli smo alarm za preobremenitev," pravi. "To nam takoj pove, da ne črpamo nobene tekočine - naše ravni so bile nastavljene prenizko. Vzeli smo samo minuto, da smo ugotovili, kaj je težava, kje v nasprotnem primeru vlečemo črpalke in poskušamo ugotoviti, kaj se dogaja. Tako da je spet MP204 prihranil črpalko, motor in veliko časa ter vzdrževanja. "

Drugi povezani primeri

Preberite povezane zgodbe strank, ki so prav tako izkoristile Grundfosovo rešitev.

Sorodne aplikacije

Poiščite aplikacije Grundfos, povezane s to temo.