Primer

Nadgradnja črpalk za rastoče mesto prinaša učinkovitost - plus presenečenje koristi

Efficient and quiet pumps are good for our work environment.

Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment, Qujiang Water Supply Management

V gorskem predelu Qujiang na Kitajskem, kjer je oskrba z vodo že tradicionalno pomagala zaradi gravitacijskega pretoka, je urbanizacija ponudila nov izziv.

"Ko smo leta 1990 zgradili ta vodovod, smo se osredotočili na varčevanje z energijo in visoko učinkovitost," pravi Liu Zhiwei, vodja tehnologije in opreme, vodenja oskrbe z vodo v Qujiang, Shaoguan v provinci Guangdong. "Vendar je imela Kitajska v zadnjih letih veliko urbanega razvoja. Tu se nenehno gradijo nove zgradbe. In z izboljšanjem življenjskega standarda se je povečala tudi poraba vode v gospodinjstvih. "

Obrat se nahaja na pobočju, 60 metrov nad mestom, tako da lahko obdelana voda odteka v središče mesta. "Naš stari model uporabe gravitacijskega toka ne ustreza več potrebam razvoja mest," pravi Liu Zhiwei. "Ne moremo zadovoljiti domačega povpraševanja po vodi."

Tovarna tako gradi 60,000 kvadratnih metrov širitev vodovoda, ki bo skoraj podvojila njegovo zmogljivost. Poleg tega pravi, "da bi se aktivno odzval na nacionalni poziv k varčevanju z energijo in zmanjševanju emisij ter postopno odpravil zastarelo in visoko energetsko porabo opreme", je Qujiang Water Supply Management Office povabil inženirje in tehnične delavce Grundfosa ( Šanghaj) Pumps Company Ltd. za izvajanje sistematičnega " Revizija črpalk "Za svoje naprave za dvig tlaka.

Tovarna se je lotila prenove svojih črpalnih postaj Shiliuye in Shaoye.

Liu Zhiwei pravi, da se je osredotočila na učinkovitost. Šele po prenovi je njegova ekipa spoznala, da bodo nove črpalke prinesle še eno korist: zmanjšanje hrupa

What started as a project to improve pump efficiency brought other benefits – such as happier workers from quieter pumps, as well as advantages to the surrounding community like stable water supply and high-quality life, Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment at the Qujiang water company, at the Shaoye Booster Pump Station in Shaoguan, China.

Revizija črpalke Grundfos je razkrila, da ima zlasti črpalna soba Shiliuye težave s konstrukcijo, kjer je bila hidravlična tlačna višina previsoka. Motorji so bili večino časa v stanju preobremenitve, ki so zapravili energijo in povzročili nevarnost okvare delovanja sistema.

"In črpalke v postaji Shaoye so obratovale že 20 let," pravi. "Imeli so težave glede varnosti in zanesljivosti. Ležaje je bilo treba redno menjati. Krmilna omarica je za zagon črpalke uporabljala staro-stični transformator. In v obeh postajah so bile težave s hrupom. "

“Throughout this project, I have learned to not only pursue economic benefits. I have also learned about humanistic concerns and work environment,” says Liu Zhiwei, Qujiang water company’s plant manager.

Dejansko je hrup v črpalnih sobah meril pri 97-112 decibelih (dB). Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije povprečni prag bolečine pri ljudeh za hrup znaša 100 dB, osem ur izpostavljenosti takim nivojem hrupa pa lahko povzroči resno škodo. Del hrupa je bil posledica vertikalne namestitve prejšnjih črpalk, kar je povzročilo visoke vibracije.

"Želeli smo izboljšati okolje za naše delavce in prihraniti energijo," pravi Liu Zhiwei.

The Qujiang Water Supply Management company could no longer meet the needs of urban development in Shaoguan. It is doubling its capacity and has renovated two of its pumping stations to cope.

Rešitev in rezultat

Vodno podjetje Qujiang je od Grundfosa na vsako črpalno postajo namestilo dve horizontalni split črpalki moči 75 kW.

Po enem letu v Shiliuye in Shaoye, je bila stopnja energetske učinkovitosti novih črpalk ocenjena na 33% oziroma 17%. "Prihranjena poraba energije izpolnjuje naše ocene energetsko varčne sheme," pravi Liu Zhiwei in dodaja, da so prihranki posledica visokega izkoristka črpalk in natančnega povpraševanja po oskrbi z vodo.

"Od začetka procesa prenove je bil naš poudarek na tem, da postanemo energetsko učinkoviti," pravi. "Toda ko smo začeli uporabljati črpalke Grundfos, smo ugotovili, da so tudi tihe. Naši delavci na kraju samem so bili zelo zadovoljni s tem. "

Zhong Jinshou, Head of Department at Qujiang District Water Supply Management, says he enjoys the stability and quieter operation of the new Grundfos pumps.

Danes, ko črpalke delujejo, je raven hrupa pri 85 dB, kar je varna raven za daljši hrup.

"Učinkovite in tihe črpalke so dobre za naše delovno okolje," pravi. "Prav tako smo zaradi novih stabilnih črpalk zvišali garancijo za oskrbo z vodo. To je v veliko pomoč za naše državljane. "

Liu Zhiwei pravi, da mu Grundfosova revizija črpalk ni samo pomagala razširiti obzorja na področju tehnologije. "V tem projektu sem se naučil, da ne zasledujem le ekonomske koristi. Spoznala sem tudi humanistične pomisleke in delovno okolje. Pri svojem prihodnjem upravljavskem delu moram upoštevati tudi te vidike. "

Drugi povezani primeri

Preberite povezane zgodbe strank, ki so prav tako izkoristile Grundfosovo rešitev.

Sorodne aplikacije

Poiščite aplikacije Grundfos, povezane s to temo.