Primer

Ponovna uporaba vode pretvori odpadno vodo v vir v čistilni napravi

We get our water from the underground just like anyone else in town. By recycling this instead of taking in new water, we save water for the community.

Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director at Grundfos in Denmark

Razmere

V enem kotu Grundfosove razstranjene tovarne v Bjerringbru na Danskem se dogaja nekaj skoraj čarobnega.

Med naletom viličarjev in palet delavci obesijo svetleče kovinske dele na stojala. Viseče črpalne osnove, motorni podstavki, prirobnice in druge komponente se nato premaknejo v velikanski stroj, ki jih zaporedno potopi v vrsto kemičnih ali vodnih kopeli za površinsko obdelavo in izpiranje. Nadaljujejo v kopeli, ki elektrostatično premaže komponente s plastjo barve. Temu rečemo katodna elektrodepozicija (CED) ali kataforeza. Postopek predmete ščiti pred rjo in jim daje lep zaključek. Od tam gredo v sušilnik za vroč zrak, nato pa sistem zapustijo nazaj v tovarno. Delavci jih nato snamejo s kavljev in jih natovorijo v palete za prevoz v druge dele tovarne.

Vodne kopeli porabijo približno 5,000 kubičnih metrov (m3) vode za izpiranje skoraj 8 milijonov komponent na leto. "To je proces v naši tovarni Bjerringbro, ki porabi največ vode," pravi Anders Lund Hansen, višji direktor proizvodnje v Grundfosu na Danskem.

»Proces CED vpliva na okolje in to nas zelo zadeva. Grundfos ima trajnostni program, katerega cilj je do leta 2025 zmanjšati našo porabo vode za 50%.

”Grundfos leži v Bjerringbroju, mestu z okoli 8,000 prebivalci v danski provinci. "Vodo dobivamo iz podzemlja, tako kot vsi drugi v mestu. Uporabljamo iz istega vira, kot sta ga g. In ga. Bjerringbro uporabljajo za prhanje ali pitje doma. Če bomo lahko reciklirali to CED vodo, namesto da bi vzeli novo vodo, bomo vodo prihranili za skupnost, za ljudi, ki živijo tu. "

Newly die-cast components will soon be taken through the Grundfos CED surface-treatment system.

Rešitev

Pred tem je Grundfos svojo umazano CED procesno vodo poslal v center za predhodno obdelavo na kraju samem. Tukaj je šlo skozi osnovno filtriranje in predpripravo, preden je tekla naprej do mestnega komunalnega čistilnega sistema.

Tu je Grundfos videl potencial za izgradnjo celotnega sistema za obdelavo in recikliranje odpadne vode za izpiranje vode CED.

"Sestavili smo strokovno ekipo z znanjem o izdelkih, okoljskih vprašanjih, kemiji in proizvodnih procesih," pravi Anders. "Skupaj so to zgradili in omogočili nekatere najnovejše tehnologije v čiščenju vode in odpadnih voda."

Čiščenje odpadne vode CED je v osnovi sistem, ki pošlje vodo skozi tri-filtracijski sistem in nato naprej v Grundfosovo BM reverzno osmozo. Končno se očiščena voda vrne v rezervoarje CED v tovarni.

Racks of newly die-cast components rise from the first rinsing pool in the CED surface treatment system in the Grundfos factory in Bjerringbro.

Zaprt vodni tokokrog

Obrat pripravi 5,000 m3 vode na leto - količino, ki jo letno porabi 100 danskih gospodinjstev, ali koliko lahko napolni dva bazena velikosti olimpijske velikosti. Reciklira 80% procesne vode nazaj v kopeli za obdelavo, saj je preostalih 20% trdnih snovi ali se uporablja za izpiranje filtrov. Ta zaprti vodni krogotok je prvo leto obratoval z le polovico zmogljivosti, zato bo na koncu predelal 10,000 m3 vode na leto.

Anders Lund Hansen pravi, da motivacija za gradnjo tega sistema ni bila finančna. "Bistvo ni bilo ustvariti dobrega poslovnega primera," pravi. "To ni bil voznik. Motivacija je bila trajnost - ambicija zmanjšati porabo vode.

We chose to recycle water at the Bjerringbro factory to exemplify what can be done, and that you can make a difference even when you have a small- or medium-sized production unit.

Karen Touborg, Senior Director of Group Environment, Health and Safety

"To prav tako pomaga Grundfosu razumeti, kako naši izdelki prispevajo k programu trajnostnega razvoja. To si lahko ogledate kot majhen laboratorij. Raziskovalno središče, kjer lahko iz naših izdelkov pridobimo veliko učenja. Kako lahko prispevajo k agendi vode in energije?

This system treats the wastewater from the Grundfos CED surface-treatment application with a series of filters and reverse osmosis. It then sends the cleaned water back to the CED unit for reuse.

Odpadne vode kot vir

Starejši direktor Skupine za okolje, zdravje in varnost, Karen Touborg, pravi, da v primerjavi z drugimi vrstami industrij, Grundfos ne porabi toliko vode. "Toda tako kot kateri koli drugi industrijski obrat, tudi Grundfosove dejavnosti puščajo okoljski pečat. Odločili smo se za recikliranje vode v tovarni Bjerringbro za ponazoritev, kaj je mogoče storiti, in da lahko naredite spremembo tudi, če imate majhno ali srednje veliko proizvodno enoto. "

Karen Touborg dodaja, da je ta projekt del širše slike pri delu z današnjimi okoljskimi izzivi, ki zahtevajo, da z viri, kot je voda, ravnamo drugače. "Uporabljene vode ne vidimo kot odpadno vodo. Na to gledamo kot na vir, ki ga je mogoče ponovno uporabiti, ko ga obdelamo, in ga je mogoče znova zmesti v proizvodnjo.

"Ker nimamo odpadkov, ampak samo vire."

Sorodne aplikacije

Poiščite aplikacije Grundfos, povezane s to temo.