Prípad

Opätovné použitie vody premení odpadovú vodu na zdroj v čističke povrchových úprav

We get our water from the underground just like anyone else in town. By recycling this instead of taking in new water, we save water for the community.
Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director at Grundfos in Denmark

Situácia

V jednom rohu rozľahlej továrne Grundfos v Bjerringbro v Dánsku sa odohráva niečo neobvyklé.

Uprostred návalu vysokozdvižných vozíkov a paliet zavesia zamestnanci na kovové regály lesklé kovové časti. Závesné základne čerpadiel, motorové podstavce, príruby a ďalšie komponenty sa potom presúvajú do obrovského stroja, ktorý ich následne ponorí do radu chemických alebo vodných kúpeľov na úpravu povrchu a oplachovanie. Prechádzajú do kúpeľa, ktorý povlakuje komponenty elektrostatickou vrstvou. Toto sa nazýva katodická elektrolytická depozícia (CED) alebo kataforéza. Tento proces chráni položky pred hrdzou a dáva im príjemné prevedenie. Odtiaľ prechádzajú do teplovzdušnej sušičky a potom opúšťajú systém späť do továrne. Pracovníci ich potom zložia z háčikov a naložia do paliet, ktoré budú prepravené do iných častí závodu.

Vodné kúpele spotrebujú okolo 5 000 metrov kubických (m3) vody na preplachovanie takmer 8 miliónov komponentov za rok. "Toto je proces v našej továrni v Bjerringbro, ktorý spotrebuje najviac vody," hovorí Anders Lund Hansen, vedúci výrobnej riaditeľky spoločnosti Grundfos v Dánsku.

"Proces CED ovplyvňuje životné prostredie a to nás veľmi znepokojuje." Grundfos má agendu udržateľnosti, ktorej cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu vody o 50%.

”Grundfos leží v Bjerringbro, meste asi 8,000 ľudí v dánskej provincii. "Dostali sme vodu z podzemia rovnako ako ktokoľvek iný v meste." Používame z rovnakého zdroja ako pán a pani. Bjerringbro sa používa na sprchovanie alebo pitie v domácnosti. Ak dokážeme recyklovať túto vodu z CED namiesto toho, aby sme čerpali novú vodu, šetríme vodu pre komunitu, pre ľudí, ktorí tu žijú. "

Newly die-cast components will soon be taken through the Grundfos CED surface-treatment system.

Riešenie

Grundfos predtým poslal znečistenú procesnú vodu CED do miestneho centra predbežnej úpravy. Tu prešlo základnou filtráciou a predbežnou úpravou predtým, než odtekalo ďalej do vlastného mestského zariadenia na čistenie odpadových vôd.

To je miesto, kde Grundfos videl potenciál vybudovať komplexný systém čistenia a recyklácie odpadových vôd pre CED preplachovacie vody.

"Zostavili sme tím odborníkov so znalosťami produktov, environmentálnych záležitostí, chémie a výrobných procesov," hovorí Anders. "Spoločne to postavili a umožnili to pomocou najnovších technológií v oblasti úpravy vody a čistenia odpadových vôd."

Čistenie odpadových vôd CED je v podstate systém, ktorý odvádza vodu cez systém troch filtrácií a potom ďalej do jednotky Grundfos BM pre reverznú osmózu. Nakoniec sa vyčistená voda vracia do CED nádrží vo výrobnom závode.

Racks of newly die-cast components rise from the first rinsing pool in the CED surface treatment system in the Grundfos factory in Bjerringbro.

Uzavretý vodný okruh

Závod spracováva ročne 5,000 m3 vody - množstvo, ktoré spotrebuje 100 dánskych domácností ročne, alebo čo môže naplniť dva olympijské bazény. Recykluje 80% procesnej vody späť do kúpeľov, pretože zvyšných 20% je buď pevná látka alebo sa používa na preplachovanie filtrov. Prvý rok bol tento uzavretý vodovodný okruh v prevádzke len s polovičnou kapacitou, takže nakoniec vyčistí 10 000 m3 vody za rok.

Anders Lund Hansen tvrdí, že motivácia pre vybudovanie tohto systému nebola finančná. "Zmyslom nebolo vytvoriť dobrý obchodný prípad," hovorí. "To nebol vodič." Motiváciou bola udržateľnosť - ambícia znižovať spotrebu vody.

We chose to recycle water at the Bjerringbro factory to exemplify what can be done, and that you can make a difference even when you have a small- or medium-sized production unit.
Karen Touborg, Senior Director of Group Environment, Health and Safety

"Pomáha tiež spoločnosti Grundfos pochopiť, ako naše výrobky prispievajú k udržateľnému programu. Môžete to vidieť ako malé laboratórium. Výskumné centrum, kde môžeme z našich produktov získať veľa poznatkov. Ako môžu ďalej prispievať k programu v oblasti vody a energie?

This system treats the wastewater from the Grundfos CED surface-treatment application with a series of filters and reverse osmosis. It then sends the cleaned water back to the CED unit for reuse.

Odpadová voda ako zdroj

Senior riaditeľka skupiny pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť, Karen Touborg, hovorí, že relatívne s inými typmi priemyslu, Grundfos nepoužíva toľko vody. "Ale ako každé iné priemyselné zariadenie, aj aktivity spoločnosti Grundfos zanechávajú ekologickú stopu. Rozhodli sme sa recyklovať vodu v závode Bjerringbro, aby sme ukázali, čo je možné urobiť, a že môžete zmeniť, aj keď máte malú alebo strednú výrobnú jednotku. "

Karen Touborg dodáva, že tento projekt je súčasťou širšieho obrazu o práci s dnešnými ekologickými výzvami, ktoré vyžadujú, aby sme pri zdrojoch, ako je voda, konali inak. "Nevidíme použitú vodu ako odpadovú vodu." Považujeme to za zdroj, ktorý je možné opätovne použiť, ak sa s ním zaobchádza, a môže sa opakovať vo výrobe.

"Pretože nemáme mrhanie, len zdroje."

Iné súvisiace prípady

Prečítajte si príbehy zákazníkov, ktorí taktiež ťažili z riešenia Grundfos.

Súvisiace aplikácie

Nájdite aplikácie od Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.