Referans Örneği

Eski bir arıtma tesisiydi ama şimdi Polonya'nın en iyilerinden

Together with Grundfos, we optimised system design.
Adam Bierut, Contract Manager, Cadagua, Tomaszów Mazowiecki, Poland

Polonya'nın Tomaszów Mazowiecki (nüfus 80,000) şehrinde, 1970'lerde inşa edilen eski bir atık su tesisi vardı. Çok fazla bakıma ihtiyaç duyuyor ve çok fazla enerji tüketiyordu, ayrıca 2000'li yıllara kadar atık madde sayısını yeterince düşük tutmakta zorlanıyordu.

"Teknolojik olarak eskiydi," diyor 1993 yılından bu yana tesisin müdürü olan Waldemar Debowski. "Havalandırıcılar çok fazla enerji tüketir, oksijeni ise çok az üretirdi. Enerji tüketimimizin % 80'ini bunlardan kaynaklanıyordu. İdeal bir çözüm değildi."

Şehir, tesisini yeniden kurmak için AB fonu aldı. 2013 yılında, Budimex-Cadagua konsorsiyumunu bir ihaleyle ödüllendirdi. Taahüt grubu yeni bir kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi tasarlamaya başladı. Sığ (3,9 metre derinlikteki) tanklara duyulan gereksinim nedeniyle enerji tasarruflu bir havalandırma ve karıştırma sisteminin tasarlanıp inşa edilmesinde zorluk yaşandı.

The Tomaszów Mazowiecki plant uses a Grundfos Hydro MPC pressure boosting system for process water. "I buy it from Grundfos for all my projects in Poland," says Contract Manager Adam Bierut of Cadagua.

Çözüm

Cadagua; pompa, dozaj ekipmanı ve hidrofor ile birlikte havalandırma ızgaraları, mikserler ve üfleyiciler gibi biyoreaktörler için gerekli tüm ekipmanın teminini Grundfos'tan sağladı. Grundfos, biyoreaktörlerin tasarımı, alt beslemesi ve montajını da üstlendi.

Cadagua Kontrat Müdürü Adam Bierut, "Grundfos en başından beri bizimle birlikteydi. Tesisin tasarımında aktif rol aldı," diyor. Biyoreaktörler, tesisin en önemli parçalarıdır. Azot ve fosfor burada temizlenir. Ve tesisteki biyoreaktörlerin tümü Grundfos tarafından tasarlandı.

Grundfos, biyoreaktör için ideal akış yollarını geliştirmek amacıyla hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) modellemesi ve simülasyonları kullandı.

New and old. Cadagua rebuilt the Tomaszów plant while sewage continued to flow in from the city, so that meant building one line at a time. Foreground: the new, Grundfos-designed tanks.

Sonuç

"Polonyadaki biyolojik arıtma tesisleri içinde çıkış ağzında nitrojen seviyesini 4-5 mg/l'ye ve fosfor seviyesini 0,4 mg/l'ye düşürebilenlerin sayısı çok azdır ve bizim tesisimiz de bunlardan biri oldu," diyor Adam Bierut. "Tüm ekipman ve tasarım, bu göreve çok uygun."

Tesis müdürü Waldemar Debowski, fanların ve havalandırma sisteminin modernizasyonu sayesinde hem enerji tüketimini önemli ölçüde azalttıklarını hem de arıtılmış su için daha iyi parametreler elde ettiklerini belirtiyor.

"Grundfos'un en önemli tedarikçimiz olduğunu söyleyebilirim.

Grundfos CFD-simulations like this one revealed the optimal design for the reactor tanks at Tomaszów.

"Grundfos tarafından önerilen çözümleri uyguladıktan sonra enerji tüketimimiz % 50 azaldı. Fakat benim için en önemli sonuç yüksek verimli havalandırmadır. Sıcak günlerde bile parametrelerin kontrolünü sağlamak son derece kolay. Bu benim için bir teknisyen olarak en önemli şey. "

Belediye tesisinden arıtılmış olan çıkan akış, Polonya'daki Vistula Nehri'nin en uzun kollarından biri olan Pilica Nehri'ne gidiyor. Doğal bir rezerv boyunca tesisten 800 metre uzağa akıyor.

"Arıtılan atık suyun parametreleri, nehir suyunun parametrelerinden daha iyi," diyor Debowski. "Kısacası, Pilica'daki suyu arıtıyoruz."

Diğer ilgili durumlar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerimizle ilgili başarı hikayelerini de okuyabilirsiniz.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu uygulamaları inceleyin.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.