Referans Örneği

Batı İrlanda'daki Sligo Hastanesi Grundfos'un akıllı çözümleriyle mali tasarruf sağladı ve Delta T sorununu çözdü

There is a world of difference between what we had before and what we have now. This is a real positive step for us in the control of energy on heating within the hospital.
Declan McGoldrick, project manager at Sligo University Hospital

Sligo Hastanesi'nin Varlıklar Departmanı'ndan Declan McGoldrick'e göre, hastanedeki kazan tesisive ısıtma sistemi "son derece verimsiz" çalışıyordu. Sirkülasyon pompaları sabit hızlı pompalardı. Orta sıcaklıkta -130 derece sıcak su veriyorlardı.

“Pompa salmastraları kırılıyordu. Sürekli bakım ihtiyacı doğuyordu. Sligo Üniversitesi Hastanesi'ndeki ısıtma devrelerinin boyu uzundur. Sonuç olarak önemli miktarda boru kaybı yaşıyorduk. Bu da Delta T'nin mümkün olduğunca verimli çalışmadığını ve orijinal tasarımdan daha düşük bir oranda olduğu anlamına geliyordu."

From left, Michael O’Brien and Declan McGoldrick of HSE Estates Dept. at Sligo University Hospital, with Liam Kavanaugh of Grundfos Ireland in the hospital’s boiler room.

Çözüm

Hastane kazan dairesini yeniledi ve sabit devirli pompalarını Grundfos'un MAGNA3 ve TPE3 pompalarıyla değiştirdi. Declan McGoldrick, "Grundfos pompaları, devre üzerindeki belirli yüke otomatik olarak adaptasyon sağlamakta," diyor. Pompalar Delta T sorununu çözdü. “Debi ve dönüş arasındaki Delta T'yi belirlemek için dönüş borularındaki sıcaklık istatistiklerini kullanıyoruz ve böylece pompadaki ısı çıkışımızı hesaplayabiliyoruz. Kütle debisi pompanın kendisinden hesaplanabilir. "

The hospital upgraded its boiler house, replacing its fixed speed pumps with intelligent MAGNA3 and TPE3 pumps from Grundfos.

Bambaşka bir dünya

"Yeni pompa sistemimizde elektrik kullanımında yüzde 70 ila 80'in üzerinde tasarruf sağlıyoruz," diyor Declan McGoldrick. Hastane, mobil pompa kontrolü için bir platform olan Grundfos GO uygulamasıyla çalıştırma verilerini gözden geçirerek mevcut tasarruflarını iyileştirebiliyor. Ayrıca pompaların Isı Enerjisi Monitörü, ısı çıkışını ve debilerini otomatik olarak hesaplar. Pompalar, hastanenin BYS sistemi üzerinden çalışan BACnet iletişim kartlarıyla kontrol edilir.

"Bu sistemdeki bilgileri, hastanedeki süreçlerimizi daha iyi kontrol edebilmek ve daha fazla tasarruf sağlamak için kullanıyoruz." Hastanenin eski sisteminde hemen hiç haberleşme yolu yoktu. “Pompa çalışmaya başlıyordu. Sonrasında pompadan hiç bilgi gelmiyordu. Kısacası, daha önce sahip olduklarımız ile şimdi sahip olduklarımız arasında bir bir dünya fark var. Bu sayede, hastanede ısıtma amaçlı kullanılan enerjiyi kontrol etme konusunda önemli bir adım attık. ”

Diğer ilgili durumlar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerimizle ilgili başarı hikayelerini de okuyabilirsiniz.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu uygulamaları inceleyin.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.