Referans Örneği

Kraków Arenası dolup taştığında sahnenin arkasında gizli kahramanlar çalışır

The right choice of systems and devices makes one tend to forget about repair work.
Krystian Sobota, Director of Technical Services, Tauron Arena, Kraków, Poland

Tauron Arenası, Avrupa'nın en büyük kapalı arenalarından biridir. Işıl ışıl parıltılı bir görünüm sergileyen bu bina, Polonya Kraków'un merkezine yakın konumuyla konserler, buz pateni etkinlikleri, doğa ve dövüş sporları, fuarlar gibi pek çok güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Tauron Arenası, 2014 yılında açıldı.

Teknik Hizmetler Müdürü Krystian Sobota'nın her gün yerine getirmek zorunda olduğu birçok sorumluluk var. Sobota, arenadaki insanların güvenliğini ve konforunu sağlamakla yükümlü yani sıcak ve soğuk su temininden, iklimlendirmeye, ısıtma ve emniyetten, yangınla mücadeleye ve atık su yönetimine kadar hemen her iş onun gözetiminde.

"Arenada 15,000 ziyaretçi olduğunda, çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz," diyor Sobota. "Soğuk ve sıcak su temini ile yeterli havalandırma veya iklimlendirme gibi temel sistemler de dahil olmak üzere tüm pompa sistemlerinin çalışmasından teknik ekibimiz sorumludur." Ayakta izlenen etkinliklerde bile salonu 22,000 insan doldurabilir.

"Etkinlik aralarında tüm su noktalarında su erişimine ihtiyaç duyduğumuzda pompaların seçimi son derece mühim. Ve bunlar en iyileri olmak zorunda." Konuklarımız, su ve ısıtma sistemlerinin tamamını kullanabilmelidir. "

Efficient pumps keep Kraków's arena sustainable and comfortable for thousands of fans.

Çözüm

Proje başlangıcında tasarımcıların en uygun pompaları değerlendirmekle işe başladığını belirten Sobota şöyle devam ediyor: "Bence piyasadaki en iyi pompaları seçtiler." Bunların arasında Multi Hydro-E hidrofor sistemi, MAGNA3 sirkülatörler ve TPE3 pompalar da yer alıyordu. "Grundfos pompalarıyla mükemmel sonuçları elde ediyor, aynı zamanda hem enerji tüketiminden hem de yer kullanımından tasarruf sağlıyoruz."

Sobota'nın ekibi, pompayı etkili bir şekilde izleyip veri yönetimi yapmak için Grundfos GO mobil uygulaması kullanıyor.

Sobota'ya göre "izleme sistemi son derece faydalı." Deneyimlerini şöyle anlatıyor: "Grundfos GO, mobil uygulamalara dayalı lokal bir kontrol sistemi ile bina yönetim sistemi bağlantısı sunuyor. Uygulamalar sayesinde pompa teknik parametreleri doğrudan okunabiliyor. Zaman ve enerji tasarrufu salondaki işlerin aksamadan yürümesi için elzem, ki bu izleme sistemiyle her ikisinden de tasarruf ediyoruz. "

The Hydro Multi-E Booster set ensures pressure in the water supply throughout the huge arena - also when it is filled with 22,000 guests.

Sonuç

Dolu bir arenada her şey yolunda gitmelidir. "Grundfos pompaları, tüm su ve HVAC sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan tam kapsamlı özellikler ve teknik parametreler sunması açısından dünyada benzersiz çözümlerdir."

Sobota, Grundfos pompaları sayesinde özellikle arenadaki suyun verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının gerektiği büyük çaplı etkinliklerde büyük enerji tasarrufu elde ettiklerini de sözlerine ekliyor. Bizzat şöyle açıklıyor: "Grundfos pompaları, enerji tüketimimizi önemli ölçüde düşürerek şirketimize büyük mali tasarruf sağlarken bakım giderlerini de azaltıyor. Doğru sistem ve cihaz seçimi, onarım ihtiyaçlarının yarattığı endişeyi neredeyse unutturuyor ve gerekli işlemlerin pratik şekilde yapılmasını sağlıyor." Sobota, Grundfos pompaları kullanırken ihtiyaç duydukları tek şeyin zaman zaman sistemi kontrol etmek olduğunu ifade ediyor.

Diğer ilgili durumlar

Grundfos çözümünden faydalanan müşterilerimizle ilgili başarı hikayelerini de okuyabilirsiniz.

İlgili uygulamalar

Bu konuyla ilgili Grundfos'un sunduğu uygulamaları inceleyin.

İlgili ürünler

Bu konuyla ilgili Grundfos ürünlerini bulun.