活動
取得案例故事: Carlsberg 藉由現場處理,重新利用製程用水
Carlsberg 的釀酒廠想要在 2030 年將用水量減至 50%。「零廢水」行動是「Carlsberg 一同邁向零排放」計畫的一部分。Carlsberg 協同顧問以及大學和葛蘭富科技供應商等,於丹麥費德里希亞的生產單位發展了一間「全面水管理」處理工廠。該現場主要以淨水目的處理製程用水,將其淨化到可以喝的水質,並送回釀酒廠重新作為製程用水使用。該工廠可回收並重新使用 90% 的製程用水。
想想我們現在能做的事情,就覺得不可思議。我們可以回收用水、關閉迴路,讓水資源可以再利用。這真的很棒!
葛蘭富供應:
針對 Carlsberg 位於丹麥費德里希亞的全面水處理工廠,葛蘭富與 Pantarein 和 Carlsberg 合作,辨識出最適合整體處理淨化程序的泵浦及定量系統。包含:
- 沉水 SL 廢水泵浦和攪拌機
- NB 端吸泵浦,負責生物水槽和生物燃氣清洗器的循環
- 針對所有處理階段以及 UF-逆滲透薄膜CIP,搭配數位加藥機、管路和配件打造完整的定量箱
- UF-逆滲透薄膜CIP;
- 逆滲透系統強大的 CR 垂直多段泵浦;
- 完整的系統
- 消毒用的 Oxyperm Pro
- 聚合物生產單位用的 POLYDOS
- 監視及控制水消毒用的 DID。
下載完整的案例故事
填寫下面的表格,我們將發送一封電子郵件,讓您下載檔案。
謝謝您索取。
您很快將透過電子郵件收到您的下載內容。
您也會收到電子報訂閱的確認信。 點擊電子郵件中的連結以完成訂閱並開始接收來自葛蘭富的相關新聞和更新。