Реалізований проєкт

Як лікарня в місті Слайго у Західній Ірландії заощадила гроші та вирішила свою проблему з продуктивністю за допомогою інтелектуальних рішеннь Grundfos

There is a world of difference between what we had before and what we have now. This is a real positive step for us in the control of energy on heating within the hospital.
Declan McGoldrick, project manager at Sligo University Hospital

Університетська лікарня Слайго мала «дуже неефективну» котельню і опалювальну систему, говорить Деклан МакГолдрік з департаменту технічного обслуговування лікарні. Циркуляційні насоси були насосами з постійною швидкістю. Вони подавали гарячу воду при середній температурі - 130 градусів.

«На них постійно пошкоджувалися ущільнення. Вони викликали безліч проблем з технічним обслуговуванням. Контур опалення в університетській лікарні Слайго довгий. Отже, ми мали значні втрати в трубах через них. Це означало, що наша Дельта Т не працювала так ефективно, як могла б, а працювала з меншою швидкістю, ніж вихідна конструкція».

From left, Michael O’Brien and Declan McGoldrick of HSE Estates Dept. at Sligo University Hospital, with Liam Kavanaugh of Grundfos Ireland in the hospital’s boiler room.

Рішення

Лікарня модернізувала свою котельню, замінивши насоси з фіксованою швидкістю на інтелектуальні насоси MAGNA3 та TPE3 від Grundfos. «Насоси Grundfos можуть автоматично адаптуватися до конкретного навантаження в контурі», - каже Деклан МакГолдрік. Насоси вирішили проблему із Дельта Т. "Ми використовуємо статистику температури у зворотних трубах для визначення Дельта Т між витратою і зворотом, що дозволяє розрахувати нашу тепловіддачу насосів. Масову витрату можна розрахувати на самому насосі».

The hospital upgraded its boiler house, replacing its fixed speed pumps with intelligent MAGNA3 and TPE3 pumps from Grundfos.

Помітна різниця

"Ми заощаджуємо понад 70 до 80 відсотків від споживання електроенергії нашою новою насосною системою", - каже Деклан МакГолдрік. Вони додатково коригують цю економію, переглядаючи робочі дані через мобільний додаток Grundfos GO, платформу для керування насосами. Крім того, монітор теплової енергії насосів автоматично розраховує теплову потужність і витрату. Насоси контролюються картками зв'язку BACnet, які працюють через систему BMS лікарні.

"Ми використовуємо інформацію з цієї системи для кращого контролю над деякими з процесів у лікарні та для подальшої економії". Старі системи лікарні взагалі не давали нам жодної інформації. «Насос тільки що увімкнено. Ніякої інформації від насоса не надходило. Таким чином, існує велика різниця між тим, що ми мали, і тим, що маємо зараз. Це для нас справжній крок вперед до контролю над витратою енергії на опалення в лікарні».

Інші пов'язані випадки

Читайте відповідні історії від клієнтів, які скористались рішеннями ГРУНДФОС.

Супутні програми

Знайдіть додатки Grundfos, пов'язані з цією темою.

Супутні продукти

Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.