Referenz
Markt Manching
Markt Manching liegt wenige Kilometer südlich von Ingolstadt an der BAB 9. Auf Grund der Nachfrage aus Gewerbe und Industrie hatte man sich entschlossen ein neues ca. 23 ha großes Gewerbe- und Industriegebiet auszuweisen. Es liegt im Ortsbereich Rottmannshart in unmittelbarer Nähe des Bahnhofsgeländes „Rollende Landstraße“ der DB-Cargo. Die Erschließungsmaßnahmen zu Ver- und Entsorgung sowie der Straßenanschluss
sind abgeschlossen bzw. im Zustand der fortgeschrittenen Planung. Einzelne Gebäude sind bereits errichtet. Eine Hauptaufgabe für die Erschließung
war die Entsorgung von Schmutzwasser. Hierbei bleibt festzustellen, dass das anfallende Niederschlagswasser vor Ort getrennt und auf den jeweiligen Grundstücken über Sickeranlagen versickert wird, soweit es sich um unbelastetes Regenwasser handelt. Niederschlagswasser von Flächen, auf denen wassergefährdende Stoffe anfallen, dürfen hingegen nicht versickert sondern müssen behandelt werden. Die Vorgehensweise entspricht dem ATV Merkblatt M153 bzw. ATV Arbeitsblatt A138.