In einem Pilot-OEM-Projekt im ersten immersionsgekühlten Rechenzentrum Griechenlands erfüllten Grundfos MTRE-Pumpen alle Anforderungen für die Umwälzung der dielektrischen Kühlflüssigkeit mit höchster Energieeffizienz.
Die Situation
Synapsecom Telecoms (www.synapsecom.gr) wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem wichtigen Akteur in den Bereichen Telekommunikation, Rechenzentren und IT entwickelt, mit Aktionären aus Zypern und Griechenland.
Das Unternehmen basiert auf Innovation und hat es sich zur Aufgabe gemacht, modernste Lösungen anzubieten, die den Fortschritt vorantreiben und die Konnektivität für seine schnelllebige Branche verbessern. Sein Rechenzentrum ist das erste in Griechenland, das Immersionskühlung implementiert und in das breitere Portfolio an Colocation- und Cloud-Services für griechische und internationale Kunden integriert hat.
Das Rechenzentrum verfügt über direkte BGP-Verbindungen zu Tier-1-ISPs wie Ceogent, Lumen, PCCW Global, Telecom Italia Sparkle's Seabone und Hurricane Electric Internet Services. In den Rechenzentren von Synapsecom ist die Konnektivität mit allen griechischen Telekommunikationsunternehmen wie OTE, Vodafone, Nova und Grid Telecom gewährleistet.
In Übereinstimmung mit der Immersionskühlung hat Synapsecom Coolblock-Technologie-Tanks (www.coolblock.com) gebaut, in denen Pumpen für die Umwälzung der dielektrischen Kühlflüssigkeit, in diesem Fall Shell Immersion Cooling Fluid S5 X, erforderlich sind.
Ein immersionsgekühltes Rack im Rechenzentrum von Synapsecom
Die Lösung
Unser Kunde, der von einem OEM-Pilotprojekt ausging, suchte einen Pumpenhersteller, der Sicherheit und Zuverlässigkeit für diese kritische Aufgabe gewährleisten konnte, und plante den Einsatz von Motoren mit variabler Drehzahl, um optimalen Komfort und Energieeinsparungen zu erzielen.
Gleichzeitig mussten die Materialien und Wellendichtungen den hohen physikalischen und chemischen Anforderungen der dielektrischen Kühlflüssigkeit, einem destillierten Synthetiköl mit hoher Kohlenwasserstoffkonzentration, entsprechen, während im Gegensatz zu den bisher verwendeten typischen CM- Pumpen mit seitlichem Ansaugstutzen eine platzsparende Lösung erforderlich war.
Die Auswahl des Pumpenmaterials war von entscheidender Bedeutung, da keine Fließgrate im dielektrischen Kühlmittel vorhanden sein durften. Gleichzeitig bestand neben der Gewährleistung eines einfachen und schnellen Zugangs für die Pumpenwartung auch ein erheblicher Raumsparbedarf.
Nach Bewertung aller oben genannten Punkte entschied sich Alexandros Ntampasis, Vertriebsingenieur der Grundfos Industry Division, für die MTRE-Serie, einen fortschrittlichen Typ von Industriepumpen, der alle geforderten Eigenschaften vollständig erfüllt.
Die perfekte Ausstattung wurde durch die Auswahl von MTRE-Pumpen mit Viton-Dichtungen und CIM 500-Karten für die BMS-Signalübertragung geschaffen. Pro Tank wurden zwei Pumpen benötigt – eine für den Betrieb und eine als Reserve – vom Typ MTRE 15-3/3 A-W-A-HUUV, Produktnummer 92912276.
Die robuste Konstruktion und das Design der Pumpe entsprechen den Anforderungen des OEM und gewährleisten einen störungsfreien Betrieb für die Umwälzung der dielektrischen Kühlflüssigkeit. Motoren der Ultra-Premium-Effizienzklasse IE5 sorgen für hervorragende Energieeinsparungen und Komfort.
Pro Tank sind zwei MTRE-Pumpen erforderlich.
Grundfos lieferte:
- 2 x 3 kW, MTRE 15-3/3 A-W-A HUUV-Pumpen, Produktnummer 92912276
- 2 x CIM 500 BACNet-Karten
Das Ergebnis
Grundfos fungierte als Problemlöser für den OEM und nutzte dabei hochinnovative Produkte und Anwendungs-/ Werkstofftechnik. Synapsecom hat Grundfos-Pumpen in vielen Rechenzentren vorgefunden, die den Anforderungen des Unternehmens an zuverlässige, sichere und energieeffiziente Pumpen für seine Immersionskühlungsanwendungen entsprechen.