Referenz
Skoda Machine Tool a.s. (Tschechien)
Seit nahezu 100 Jahren stellt Skoda Maschinenwerkzeuge in Plzen, Tschechien, her. SKODA MACHINE TOOL a.s. ist eine weltweit führende Firma für die Herstellung von schweren Horizontal-Fräs- und Bohrmaschinen sowie schweren Horizontal- Drehmaschinen. Als Zubehör hat SKODA MACHINE TOOL a.s. Drehtische mit einer maximalen Tragfähigkeit von bis zu 250 Tonnen im Programm. Heute ist SKODA MACHINE TOOL a.s. ein bevorzugter Lieferant für führende Unternehmen im Bereich der Energietechnik.
Das Problem
Ein Hersteller von Dampfturbinen hat kürzlich eine neue schwere Horizontalmaschine (Typ HCW-3, siehe Foto oben) installiert und durch den automatischen Werkzeugwechsel bestand die Notwendigkeit, den Kühlschmierstoffstrom zu regulieren. Diese Horizontalmaschine nutzt verschiedene
Werkzeugarten und -größen, die im automatischen Werkzeugwechsler angeordnet sind, und jedes Werkzeug benötigt Kühlmittel unterschiedlicher Parameter. Die Konstrukteure dieser Maschine suchten nach einer modernen Lösung für eine direkte Regelung der gelieferten Kühlmittelmenge.
Dabei sollte die Menge an Kühlmittel, die dem Werkzeug zugeführt wird, direkt von der Maschinensteuerung kontrolliert werden, die automatisch Informationen über das aktuell verwendete Werkzeug erhält.