Pumpenaustausch mit der Grundfos GO App
Erfahren Sie, wie Sie mit der Funktion GO Replace der Grundfos GO-App integrierte Umwälzpumpen schnell und präzise durch die ALPHA1 GO und ALPHA2 GO ersetzen können.
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie die Grundfos GO-App verwenden, um integrierte Umwälzpumpen durch die ALPHA1 GO und ALPHA2 GO zu ersetzen.
Die App ist eine digitale Toolbox, die hilft, effizienter mit den E-Produkten von Grundfos zu arbeiten. Sie umfasst eine Reihe professioneller Tools, mit denen Sie Installation, Inbetriebnahme, Steuerung und Wartung Ihrer Pumpenanlagen einfach und unkompliziert erledigen können. In der Grundfos GO-App benötigen Sie GO Replace,um integrierte Umwälzpumpen durch die ALPHA1 GO und ALPHA2 GO zu ersetzen.
Laden Sie zunächst die Grundfos GO-App aus dem Apple App Store oder von Google Play herunter. Oder scannen Sie den QR-Code auf dem Bedienfeld der ALPHA1 GO oder ALPHA2 GO. Sie gelangen zum App Store und können dort die Grundfos GO-App herunterladen. Öffnen Sie die App auf Ihrem Gerät und navigieren Sie zur Registerkarte „Produkte“. Wählen Sie „GO Replace für Umwälzpumpen“, um den Austauschvorgang zu starten.
Zudem empfiehlt es sich, GO Replace auf der Registerkarte „Übersicht“ zu „Ihre Tools“ hinzuzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können. Bei der ALPHA2 GO können Sie auch über die Option „Guided Setup“ in der App auf denAustauschvorgang zugreifen, nachdem Sie die Pumpe mit der App verbunden haben. In GO Replace werden Sie aufgefordert, Details zu der Pumpe einzugeben, die Sie ersetzen.
Scannen Sie bei Grundfos-Pumpen die Produktnummer mit der Kamerafunktion der App. Die Teilenummer finden Sie auf der Oberseite oder an den Seiten der Pumpe sowie auf dem Typenschild der Pumpe, je nach Modell. Oder geben Sie die Produktnummer manuell ein. Pumpen anderer Hersteller als Grundfos finden Sie, indem Sie den Produktnamen eingeben.
Wenn Sie Grundfos UPM3- oder UPM4-Pumpen durch eine ALPHA2 GO ersetzen, scannen Sie den QR-Code an der Vorderseite der Pumpe mit der Kamerafunktion der App. Nachdem Sie das Produkt eingegeben haben, das Sie ersetzen wollen, unterscheidet sich die Anleitung je nachdem, ob die App eine ALPHA1 GO oder ALPHA2 GO als Austauschprodukt vorschlägt. Die ALPHA2 GO verbindet sich direkt mit der Grundfos GO-App und führt Sie dann durch die Schritte zur automatischen Replikation der Konfiguration der alten Pumpe.
Bei extern gesteuerten UPM3- und UPM4-Pumpen muss das externe Signalkabel an den externen Signalport der ALPHA2 GO angeschlossen werden.
Wenn Sie eine UPM3- oder UPM4-Umwälzpumpe auf eine ALPHA2 GO replizieren, benötigt die Grundfos GO-App Zugriff auf die Cloud. Die App muss nicht mit der ALPHA2 GO verbunden bleiben, während die Konfigurationseinstellungen heruntergeladen werden. Dies ist sogar ohne starkes Netzwerksignal möglich. Sie müssen danach jedoch wieder eine Verbindung zur ALPHA2 GO herstellen, um die Einstellungen zur Umwälzpumpe hochzuladen.
Bei der ALPHA1 GO ist der Ablauf anders, weil keine direkte Verbindung zur App hergestellt wird. Stattdessen bietet Grundfos GO detaillierte Anweisungen zur Konfiguration der Pumpe über das Bedienfeld.
Nachdem die Daten der alten Pumpe in GO Replace eingegeben und die installierte ALPHA1 GO identifiziert wurde, zeigt die App die Kennlinie an, die verwendet werden soll. Zum Einstellen halten Sie die Auswahltaste auf dem Bedienfeld der Pumpe 10 Sekunden lang gedrückt, um den erweiterten Modus aufzurufen. Wählen Sie die empfohlene Kennlinie aus und warten Sie 10 Sekunden, bis die neue Kennlinie eingestellt wird.
Bei Bedarf können Sie nun die Drehzahlstufe 1, 2 oder 3 auswählen.
So hilft Ihnen die GO Replace-Funktion, ALPHA GO-Austauschpumpenin der Grundfos GO-App zu konfigurieren.