Benutzeroberfläche für ALPHA GO
Erfahren Sie, wie Sie mit der Grundfos GO-App in den Bedienfeldern der ALPHA GO-Baureihe navigieren, zwischen Regelungsarten wechseln und erweiterte Funktionen freischalten können.
In diesem Modul erhalten Sie einen Überblick über das Bedienfeld und die Regelungsarten der ALPHA GO-Baureihe.
Beginnen wir mit dem Bedienfeld der ALPHA2 GO. Mit der Auswahltaste können Installateure problemlos zwischen den Regelungsarten Proportionaldruck, Konstantdruck und Konstantkennlinie und den jeweiligen Einstellungen wechseln, was eine einfache und präzise Konfiguration ermöglicht. Das Symbol für die erweiterten Einstellungen leuchtet auf, wenn die Pumpe mit der Grundfos GO-App in Betrieb genommen wurde.
Das Bedienfeld liefert klare Rückmeldungen zur Anlagenleistung und zeigt die Leistung, die Förderhöhe und den Durchfluss der Umwälzpumpe an, sodass Sie die Einstellung leichter überwachen und anpassen können.
Die rechts auf dem Bedienfeld angezeigten Maßeinheiten verhindern Fehler beim Ablesen der Daten, da für die drei verschiedene Einheiten jeweils nur ein Wert angezeigt wird.
Die Connect-Taste ermöglicht eine nahtlose Kopplung mit der Grundfos GO-App, was zusätzliche Tools wie Guided Setup und Anlagenoptimierung freischaltet.
Das Schlosssymbol wird angezeigt, wenn das Bedienfeld zum Schutz der Pumpeneinstellungen über die Grundfos GO-App gesperrt wurde. Sobald die Pumpe gesperrt wurde, kann sie nur über eine Verbindung mit der Grundfos GO-App freigeschaltet werden.
Der Energiesparmodus des Bedienfelds wird nach 15 Minuten Inaktivität aktiviert, und zwar bei der ALPHA1 GO als auch der ALPHA2 GO. Die Pumpen wechseln in den Energiesparmodus und die Displayanzeige wird ausgeschaltet, um den Energieverbrauch bei Stillstand der Pumpe zu senken. Regelungsarten und Einstellungen bleiben im Energiesparmodus beleuchtet. Um das Pumpendisplay wieder zu aktivieren, drücken Sie eine der Tasten auf dem Display. Der Ruhemodus für das Display kann in der Grundfos GO-App deaktiviert werden.
Schauen wir uns nun die ALPHA1 GO an. Wie bei der ALPHA2 GO können Sie mit der Auswahltaste ganz einfach zwischen den Regelungsarten Proportionaldruck, Konstantdruck, Konstantkennlinie und den drei jeweiligen Einstellungen sowie dem erweiterten Modus wechseln, in dem Sie die Grundfos GO-App bei der Inbetriebnahme anleitet. Dieser Modus dient zum direkten Austausch oder zur Replikation vorhandener Pumpeneinstellungen.
Zum Aktivieren dieses Modus drücken Sie einfach 10 Sekunden lang die Umschalttaste. Danach können Sie mit der Auswahltaste durch die Kennliniennummern schalten, bis Sie die von der App empfohlene gefunden haben.
Schauen wir uns nun die Regelungsarten der ALPHA GO-Baureihe an und wie Sie sie auf dem Bedienfeld erkennen.
Konstantdruck - Diese Regelungsart wird für Fußbodenheizungen empfohlen und erhält unabhängig vom Durchflussbedarf einen konstanten Differenzdruck aufrecht. Sie eignet sich ideal für Anlagen mit minimalem Druckverlust. Sie sorgt für eine stabile, effiziente Leistung und wird auf dem Bedienfeld durch das Symbol für Fußbodenheizung dargestellt.
Proportionaldruck - Diese Regelungsart wird für Heizungsanlagen empfohlen, in denen die Heizkörper mit Thermostatventilen ausgestattet sind. Sie passt den Differenzdruck an die Durchflussschwankungen an und erhält an Heizkörperventilen einen konstanten Druck aufrecht. Das gewährleistet Komfort und minimiert gleichzeitig den Energieverbrauch. Sie wird auf dem Bedienfeld mit dem Heizkörpersymbol dargestellt.
Konstantkennlinie - Die Pumpe läuft auf einer Konstantkennlinie, unabhängig vom tatsächlichen Durchflussbedarf in der Anlage. Die ALPHA1 GO und die ALPHA2 GO arbeiten mit Konstantkennlinie, wenn weder der Konstantdruck- noch der Proportionaldruck-Regelungsmodus aktiviert sind.
AUTOADAPT - Diese intelligente Regelungsart für die ALPHA2 GO optimiert die Leistung, indem der Sollwert basierend auf dem tatsächlichen Heizbedarf der Anlage eingestellt wird. AUTOADAPT steht für die Proportional- und die Konstantdruckregelung zur Verfügung und macht die manuelle Auswahl der Einstellung überflüssig.