Grundfos SB- und SBA-Pumpen in der Regenwassernutzung
Entdecken Sie, wie SB- und SBA-Tauchpumpen zur Druckerhöhung in Regenwassernutzungssystemen eingesetzt werden können, und erfahren Sie mehr über die Vorteile der Nutzung von Regenwasser für Wohngebäude und die Umwelt.
In diesem Modul erfahren Sie, wie sich SB- und SBA-Tauchpumpen zur Druckerhöhung in Regenwassernutzungssystemen einsetzen lassen und welche Vorteile die Nutzung von Regenwasser für Wohngebäude und die Umwelt bietet. Fangen wir an!
Regenwassernutzung ist eine nachhaltige Lösung: Regenwasser wird gesammelt, gespeichert und im Haus verwendet. Es kann zur Gartenbewässerung, Autowäsche, Toilettenspülung und sogar zum Wäschewaschen genutzt werden. Durch Regenwassernutzung können Haushalte Trinkwasser sparen, die Wasserrechnung senken und in Zeiten von hohem Wasserbedarf oder Wassermangel auf eine zuverlässige Alternativversorgung zurückgreifen.
SB- und SBA-Pumpen eignen sich ideal für die Regenwassernutzung, weil sie komplett untergetaucht in Regenwassertanks laufen können und das gesamte System zuverlässig und effizient mit Wasser versorgen. Sie können als Förderpumpen für eine konstante Wasserversorgung in Wohngebäuden eingesetzt werden, wobei ein schwimmendes Einlaufsieb vor dem Eindringen größerer Partikel schützt. Mit einem zusätzlichen Filter lässt sich die Anlage vor kleineren Fremdkörpern schützen, um einen reibungslosen, zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Regenwassernutzung im Haushalt hat mehrere praktische und ökologische Vorteile. Die Wasserkosten sinken, weil nicht mehr ausschließlich Leitungswasser genutzt wird. Das trägt zur Nachhaltigkeit der lokalen Wasserressourcen bei. Des Weiteren ist Regenwasser von Natur aus weich. So bilden sich weniger Kalkablagerungen, was die Lebensdauer von Haushaltsgeräten verlängert.
Mit der Regenwassernutzung leisten Hausbesitzer einen sinnvollen Beitrag zu Wassereinsparung und Ressourceneffizienz und sichern sich eine zuverlässige Versorgung mit Brauchwasser. Kombiniert man ein solches System mit SB- und SBA-Tauchpumpen, lässt sich Regenwasser effektiv als Ressource in Wohngebäuden nutzen.
Im nächsten Modul geht es um die Auswahl der am besten geeigneten SB- oder SBA-Tauchpumpe und um die individuell anpassbaren Funktionen zur Auslegung eines auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Systems.