So wählen Sie die richtigen SB- oder SBA-Pumpen aus

Entdecken Sie die drei wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Auswahl der richtigen Grundfos SB- oder SBA-Tauchpumpe zur Druckerhöhung für Ihre Installation berücksichtigen sollten.

In diesem Modul werden die drei wichtigsten Faktoren erläutert, die bei der Auswahl einer bedarfsgerechten SB- oder SBA-Tauchpumpe zur Druckerhöhung berücksichtigt werden müssen. Fangen wir an!

In der SB- und SBA-Pumpenbaureihe gibt es acht Varianten, die alle individuell an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden können. Bei der Entscheidung für die richtige Pumpe müssen drei Hauptpunkte in Betracht gezogen werden.

Der erste Punkt ist die Frage, welches Modell benötigt wird, die SB oder die SBA. Das hängt davon ab, wie die Pumpe gesteuert werden soll. Die SB-Pumpe wird über eine externe Steuereinheit gesteuert, beispielsweise den Grundfos Druckmanager. Diese intelligente Steuereinheit optimiert den Wasserdruck, indem sie die Pumpe mit einem voreingestellten Einschaltdruck startet, der so lange aufrechterhalten wird, wie es einen Durchfluss gibt. Die Steuereinheit erkennt auch, wann die Pumpe einsatzbereit ist, und meldet etwaige Probleme. Mit dieser Option lässt sich die Pumpe mühelos überwachen und vollständig kontrollieren.

Das SBA-Modell ist eine Komplettlösung und daher unkompliziert. Es ist mit einer integrierten automatischen Steuereinheit für Druck- und Durchflussregelung ausgestattet, sodass kein zusätzlicher Platz für externe Einheiten gebraucht wird.

Der zweite Punkt ist die Frage, ob ein Schwimmerschalter erforderlich ist. Ein Schwimmerschalter bietet zusätzlichen Schutz, indem er den Motor stoppt, wenn der Wasserstand zu stark sinkt. So können Partikel oder Verunreinigungen das Einlaufsieb nicht verstopfen. Das verhindert einen Trockenlauf und mögliche Folgeschäden an der Pumpe.

Der dritte Punkt ist die Frage, welche Art von Sieb gewünscht ist. Zwei Varianten stehen zur Wahl: Erstens ein festes Sieb an der Pumpenbasis mit 1 mm Maschenweite zur Wasserfilterung und zweitens ein schwimmendes Einlaufsieb, durch das Wasser von knapp unter der Oberfläche angesaugt wird. In diesem Bereich ist das Wasser in der Regel am saubersten und die Gefahr, dass es Verunreinigungen von der Oberfläche oder vom Boden enthält, ist geringer.

Mit diesen drei Fragen können Sie die am besten geeignete SB- oder SBA-Pumpe für Ihre Installation auswählen. Im nächsten Modul sehen wir uns die unterschiedlichen externen Steuereinheiten genauer an, die für die SB-Pumpe erhältlich sind.