Trinkwasser

Grundfos-Anlagen können Trinkwasser aus nahezu allen natürlichen Ressourcen, wie Grundwasser und Oberflächenwasser, erzeugen. Unbehandeltes Grundwasser und Oberflächenwasser enthalten Salze, organische Bestandteile, Partikel und Gase, die eine Vielzahl von Problemen verursachen können.

Trinkwasseraufbereitung

Um die notwendigen Fällungsprozesse zu starten, muss das Wasser oxidiert und mit atmosphärischer Luft belüftet werden. Ein integriertes Oxidations- und Sprühsystem sorgt für eine optimale Oxidation zum richtigen Zeitpunkt im Filtrationsprozess. Das Wasser wird anschließend im Druckfilter weiter aufbereitet, was zu reiner Trinkwasserqualität führt, ohne dass Chemikalien im Prozess zum Einsatz kommen.

Die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hinsichtlich der Anforderungen an die Trinkwasserqualität werden im Allgemeinen weltweit befolgt. Zusätzlich zu den WHO-Richtlinien kann jedes Land oder jede Region eigene Standards haben.

Entfernte Elemente
  • Eisen (Fe++)
  • Mangan (Mn++)
  • Ammonium (NH4+)
  • Nitrit (NO2-)
  • Aggressives Kohlendioxid (CO2)
  • Phosphor (P)
  • Arsen (As+++)
  • Schwefelwasserstoff (H2S)
  • Methan (CH4)

Produkte für die Trinkwasseraufbereitung entdecken

Verunreinigungen im Trinkwasser reduzieren

Sowohl Grundwasser als auch Oberflächenwasser enthalten verschiedene natürliche Salze und organische Substanzen, Partikel und Gase. Sie können unter anderem für Verfärbungen, schlechten Geschmack, bakterielle Belastungen sowie Korrosion in Rohrleitungen und technischen Anlagen verantwortlich sein. Grundfos verfügt über umfassende Erfahrung bei der Entfernung einer Vielzahl von Verunreinigungen. 

Aggressives Kohlenstoffdioxid

Aggressives Kohlenstoffdioxid kann in einer Druckfilteranlage mittels eines Filtermediums auf Kalziumbasis namens Magno-Dol neutralisiert werden.

Ammonium

Ammonium kann durch einen biologischen Prozess reduziert werden, bei dem Ammonium über Nitrit zu Nitrat umgewandelt wird.

Arsen

Arsen bindet sich an Eisen und kann durch eisenbasierte Filtrationsverfahren aus dem Wasser entfernt werden. Wo natürliches Eisen nicht ausreicht, werden Eisensalze oder Eisenoxid-Filtermedien zugesetzt.

Bakterien

Die UV-Desinfektion inaktiviert Mikroorganismen, indem sie deren DNA schädigt. Die UV-Desinfektion entfernt Bakterien, Viren, Algen und Pilze in den meisten Wasserarten zuverlässig.

Wasserhärte

Nanofiltration sorgt für eine Teilenthärtung des Wassers, ohne chemische Zusätze. Die vollständige Enthärtung des Wassers wird durch Ionenaustauscher-Enthärtung erreicht.

Schwefelwas-serstoff und Methan

Schwefelwasserstoff und Methan werden durch Oxidation mittels Belüftung entfernt, wobei dem Rohwasser Sauerstoff zugesetzt wird.

Eisen und Mangan

Nach der Oxidation werden Eisen und Mangan durch Sandfiltration entfernt. Spezielle Filtermedien gewährleisten eine effektive Manganentfernung, selbst bei niedrigen pH-Werten.

Pestizide, PFAS

Pestizide und PFAS lassen sich wirksam durch Aktivkohlefiltration oder Ionenaustausch mit PFAS-selektiven Harzen entfernen.

Sulfat, Chlorid und Fluorid

Nanofiltration reduziert Sulfat, Chlorid und Fluorid durch die selektive Entfernung mehrwertiger Ionen mittels energieeffizienter Niederdruck-Membrantechnologie.

Passende Referenzprojekte entdecken

Reduzierung von PFOS im Abwasser von Deponien

Reduzierung von PFOS im Abwasser von Deponien

Rambo AB, ein schwedisches Unternehmen für kommunale Abfallwirtschaft, stand vor erheblichen Herausforderungen durch die PFOS-Kontamination im Abwasser einer Deponie. Grundfos hat eine effektive Lösung zur Aufbereitung von 10 m³/h des PFOS-haltigen Abwassers konzipiert und in Betrieb genommen.

Der Wasseraufbereitungsprozess umfasst mehrere Stufen: chemische Flockung zur Reduzierung der Trübung und Aggregation von Schwebstoffen, Sedimentation zur Entfernung von Partikeln, Sandfiltration zur weiteren Klärung des Wassers und Ionenaustausch zur effektiven Reduzierung von PFOS und anderen PFAS-Schadstoffen.

Die Vorbehandlungsstufen (chemische Flockung, Sedimentation und Sandfiltration) gewährleisten die Entfernung von organischen Stoffen und Schwebstoffen, sodass der Ionenaustausch effizient arbeiten kann. Obwohl die Kapazität des Ionenaustauschers irgendwann erschöpft sein wird, verhindert die robuste Vorbehandlung Verstopfungen und Verschmutzungen (Fouling), wodurch die Lebensdauer der Ionenaustauscherharze verlängert wird.

Ein maßgeschneidertes SPS-Überwachungssystem überwacht Sensoren, Pumpen sowie den Durchfluss und alarmiert bei Bedarf die Servicetechniker, wodurch ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet wird.

Branche:  Öffentliche Einrichtung

Anwendung:  Prozesswasser

 

Technische Daten: 

  • Water source: landfill site leachate
  • Flow rate: 10 m3/h

Anlagenkomponenten

  • 3 x digitale Dosiereinheiten Typ DDA AR
  • 2 x Sandfilter Typ TFB14
  • 2 x Filter für selektiven Ionenaustausch vom Typ TFB17 mit verlängerter Mantelhärte (Zargenhöhe)
  • 2 x Polymer-Ansetzstationen
  • 2 x Vorlagebehälter mit Rührwerk
  • 1 x Schrägklärer (Lamellenabscheider)

Natürliches Mineralwasser in recyclebaren PET-Flaschen

Natürliches Mineralwasser in recyclebaren PET-Flaschen

Die Danish Bottling Company produziert und vertreibt Wasser und Erfrischungsgetränke an führende Einzelhandelsketten sowie Erfrischungsgetränke und Energy-Drinks an ein größeres Händlernetz in Dänemark. Die Danish Bottling Company exportiert auch Nornir® Natürliches Mineralwasser nach China.

Im Jahr 2007 verlagerte die Danish Bottling Company ihre Produktion nach Brande und erhielt Zugang zu einer eigenen Quelle natürlichen Mineralwassers – die Quelle ist heute als Nornir® bekannt. Das Wasser dieser Quelle wird als weiches Wasser mit einem niedrigen Natrium- und Chloridgehalt eingestuft. Die Nutzung einer eigenen Bohrung erübrigte eine Filtration des Rohwassers zur Entfernung von Eisen und Mangan. Zu diesem Zeitpunkt lieferte Grundfos 2 x automatische TFB 14 Druckfilter. Die Nachfrage nach natürlichem Mineralwasser in wiederverwertbaren PET-Flaschen ist in der Folge gestiegen, und damit hat sich auch der Bedarf an Wasseraufbereitung erhöht. Dies führte zur Lieferung einer weiteren Produktionslinie bestehend aus 2 x automatischen TFB 14 Druckfiltern für die Produktion in Brande.

Die heutige Lösung besteht aus 4 x TFB 14 Druckfiltern mit einer Leistung von 2 x 14 m³/h, die als Vor- und Nachfilter konfiguriert sind. Das Rohrsystem besteht aus Edelstahl und ist mit Einzelventilen ausgestattet. Beide Filterlinien sind außerdem an eine neue Steuerung angeschlossen.

Branche:  Getränkeindustrie

Anwendung:  Trinkwasser

 

Technische Daten: 

  • Durchfluss: 2 x 14 m³/h

Anlagenkomponenten

  • Druckfilter 4 x TFB 14
  • Ausrüstung zur Oxidation
  • Ausrüstung für die Rückspülung
  • Steuerung mit Alarm

Anlage zur Eisenentfernung für die Bierproduktion

Anlage zur Eisenentfernung für die Bierproduktion

Viele Produktionsstätten kämpfen mit Problemen, die durch Eisenausfällungen in Rohren, Tanks, Kesseln und anderen Betriebsmitteln verursacht werden. In der Regel geschieht dies, wenn die Wasserquelle ein unterirdischer Brunnen ist und das Eisen nicht entfernt wird. Infolgedessen werden viele Anstrengungen unternommen, um alle Oberflächen, an denen sich Eisen absetzt, zu behandeln und zu reinigen.

Abgesehen von den technischen Problemen ist es bei Lebensmitteln und Getränken, bei denen Wasser als Teil eines Endprodukts verwendet wird, sehr wichtig, kein Eisen im Produktwasser zu haben, da dies die technologischen Prozesse und die Qualität des Endprodukts stören kann.

Eine der ältesten Brauereien der Ukraine, die „Berdichev Brauerei“, verbesserte ihre Produktion durch die Installation einer neuen Eisenentfernungsanlage von Grundfos Water Treatment auf Basis einer umweltfreundlichen, chemikalienfreien Lösung.

Bei dieser Anlage wird Eisen aus dem Wasser nur durch Belüftung und Filtration durch natürliche Materialien in TFB-Druckfiltern entfernt.

Industrie:  Brauereien

Anwendung: Brauwasser | Trinkwasser | Prozesswasser

 

Technische Daten: 

  • Durchfluss 35 m³/h
  • Eisen Rohwasser: 2,8 mg/L
  • Eisen behandeltes Wasser: < 0,05 mg/L

Anlagenkomponenten

  • Druckfilter 2 x TFB17 PPA-beschichtet, Zylinderhöhe 1600 mm
  • Belüftungssystem
  • Rückspüleinheit mit Pumpe und Gebläse

300 m³/h Grundwasserfiltration für die Stärkeproduktion

300 m³/h Grundwasserfiltration für die Stärkeproduktion

Der Kunde ist die AGRANA Starch GmbH, die auf die Verarbeitung und Veredelung hochwertiger landwirtschaftlicher Produkte wie Mais, Kartoffeln und Weizen spezialisiert ist. Das Segment Stärke umfasst eine Reihe von Produktionsstätten, darunter eine Weizenstärkefabrik in Pischelsdorf.

Die Wasseraufbereitungslösung besteht aus Druckfiltern zur Entfernung von Eisen und Mangan aus der eigenen Grundwasserversorgung. Nach der Filtration wird das Wasser als Trinkwasser sowie als Zulaufwasser für die bestehende, größere Enthärtungsanlage verwendet, die ebenfalls von Grundfos geliefert wurde. Das Wasser wird zur Veredelung von Stärkeprodukten für Lebensmittelanwendungen verwendet, hauptsächlich für Lebensmittelzutaten, aber auch für Tiernahrung. 

Branche:  Landwirtschaft und Gartenbau | Lebensmittelindustrie

Anwendung:  Kesselwasser | Trinkwasser | Produktwasser | Prozesswasser

 

Technische Daten: 

  • Durchfluss: 3 x 100 m³/h
  • Eisen: < 0,1 mg/l
  • Mangan: < 0,02 mg/l

Anlagenkomponenten

  • Druckfilter 3 x TFB 100
  • Ausrüstung zur Oxidation; Kompressor
  • Rückspülausrüstung; Gebläse und Spülpumpe
  • Zentraler Schaltschrank mit SPS

Druckfilter aus Edelstahl AISI 316 für Hasselager-Kolt Wasserwerke

Druckfilter aus Edelstahl AISI 316 für Hasselager-Kolt Wasserwerke

Grundfos hat Druckfilter aus Edelstahl an das dänische Wasserwerk Hasselager-Kolt geliefert.

Das Grundwasser wird mit Sauerstoff aus einem Kompressor oxidiert. Anschließend wird es durch Druckfilter gefiltert, um Eisen und Mangan zu entfernen.

Die Druckfilteranlagen sind im unteren Teil mit einer Düsenplatte mit speziellen Düsen ausgerüstet, die erhebliche Vorteile bietet, wie zum Beispiel:

  • Gleichmäßige Lastverteilung zur optimalen Ausnutzung des Filtermediums
  • Gute Filtrationsqualität
  • Effizientes und gleichmäßiges Waschen der Filtermedien für eine hohe Filtrationsleistung
  • Lange Wartungsintervalle zwischen den einzelnen Rückspülungen
  • Lange Lebensdauer der Filtermedien

Branche:  Wasserwerke/ Wasserwirtschaft

Anwendung:  Trinkwasser

 

Technische Daten: 

  • Durchfluss: 2 x 100 m³/h

Anlagenkomponenten

  • 4 x TFB 100 Druckfilter aus Edelstahl AISI 316 als Primär- und Sekundärfilter installiert
  • Belüftungsanlage bestehend aus einer Kompressoreinheit und einem Steuerluftsystem

Pestizidentfernung mit Aktivkohlefilter-System

Pestizidentfernung mit Aktivkohlefilter-System

Ein dänisches Versorgungsunternehmen hat Aktivkohlefilter-Systeme von Grundfos installiert, um die von den dänischen Behörden festgelegten Grenzwerte für Pestizidrückstände (Alachlor-ESA) und organische Lösungsmittel im Trinkwasser einzuhalten.

Die Aufbereitung des Wassers erfolgt, indem ein Teilstrom aus offenen Sandfiltern durch zwei Aktivkohlefilter geleitet wird, während der verbleibende Teilstrom direkt in den Reinwasserbehälter geleitet wird. Der Teilstrom aus den Kohlefiltern wird in einer UV-Anlage weiter aufbereitet, bevor er mit Druckluft mit Sauerstoff angereichert und mit dem unbehandelten Teilstrom im Reinwasserbehälter vermischt wird. Die Auswahl der Aktivkohlesorte basierte auf Pilotversuchen, die mit dem Testsystem von Grundfos im Wasserwerk durchgeführt wurden.

Das Versorgungsunternehmen baut ein neues, großes Wasserwerk, daher wird das Aktivkohlefilter-Systeme außerhalb des alten Wasserwerksgebäudes installiert. Das Aktivkohlefilter-System ist so konzipiert, dass es an den neuen Standort verlegt werden kann, sobald das neue Wasserwerk in Betrieb genommen wird.

Branche:  Wasserwerke/ Wasserwirtschaft

Anwendung:  Trinkwasser

 

Technische Daten: 

  • Durchfluss: 25 m³/h

Anlagenkomponenten:

  • 2 x Edelstahl-Aktivkohlefilter Typ ACTF35
  • UV-Desinfektionsanlage Typ Spektron 50e
  • Grundfos mehrstufige Kreiselpumpe CRE32-1

Wasserfiltration verstehen und optimieren 

Wir haben alles zusammengestellt, was Sie über die Filtration von Wasser wissen müssen. Vom Filtermedium zur Anlage mit vielen Möglichkeiten und der optimalen Lösung.