Fachartikel

Pilotpumpe

Eine kleinere Pumpe mit Pilotfunktion wird häufig als Zusatzpumpe in Druckerhöhungsanwendungen eingesetzt. Sie dient dazu, bei geringer Wasserentnahme, den Stromverbrauch der gesamten Druckerhöhungsanlage zu senken.

Eine Pilotpumpe übernimmt die Wasserversorgung in Zeiten, in denen der Wasserverbrauch so gering ist, dass die Stoppfunktion der Hauptpumpen aktiviert wird. Die Pilotpumpe liefert in der Regel einen kleineren Volumenstrom als die Hauptpumpen. Die Förderhöhe ist jedoch größer. Damit wird sichergestellt, dass der Druck bei geringer Wasserentnahme nicht unter den Sollwert der Anlage sinkt.

Optimierung des Stromverbrauchs

Eine Pilotpumpe wird häufig verwendet, um den Stromverbrauch einer Druckerhöhungsanlage zu optimieren. Wenn bei einer Anwendung in Zeiten geringer Wasserentnahme trotzdem ein kontinuierlicher Volumenstrom benötigt wird, ist es häufig wirtschaftlicher, eine kleine Pumpe ständig laufen zu lassen als die großen Hauptpumpen permanent ein- und auszuschalten.

Kompakte Lösung

Der Einsatz einer Pilotpumpe hat auch den Vorteil, dass der Membrandruckbehälter kleiner ausfallen kann. Denn der Membrandruckbehälter wird auf Basis der Pilotpumpe ausgelegt. Auf diese Weise reduziert sich der Platzbedarf der Druckerhöhungsanlage und die Menge an gespeichertem Wasser.

Wann sollten Pilotpumpen eingesetzt werden?

Pilotpumpen werden, wie bereits zuvor erwähnt, häufig in Druckerhöhungsanwendungen eingesetzt, bei denen das Verbrauchsprofil große Zeiträume mit geringem Volumenstrom aufweist, wie z. B. in Wohngebäuden, wo in der Nacht nur wenig Wasser entnommen wird.

Ob eine Pilotpumpe installiert werden sollte, ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Generell sollte der Einsatz einer Pilotpumpe in Erwägung gezogen werden, wenn die Hauptpumpen eine Leistung von mehr als 5,5 kW besitzen. Es hängt aber auch davon ab, wie effizient die Hauptpumpen der Druckerhöhungsanlage in Zeiten mit geringer Wasserentnahme laufen.

Grundfos liefert kleine Pilotpumpen, um in Druckerhöhungsanwendungen den Volumenstrom und Druck auch bei kleinen Entnahmemengen aufrechtzuerhalten.