HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Lässt sich Meerwasser oder aufbereitetes Abwasser als Speisewasser für die Elektrolyse verwenden?
Antwort:
Ja. Jede Wasserquelle erfordert besondere Aufmerksamkeit auf spezifische Wasserbestandteile, und Schwankungen in der Zulaufwasserqualität müssen berücksichtigt werden. Generell gilt, dass bei Abwasser besondere Aufmerksamkeit auf Nährstoffe und Mikroorganismen, die Biofouling verursachen können, sowie auf die Belastung mit organischen Stoffen erforderlich ist, während bei Meerwasser eine hohe Ionenretention im Vordergrund steht.
Zusatzinformationen:
Erfahren Sie mehr über effiziente Wasseraufbereitung zur Verbesserung von Elektrolyseursystemen
Ob Sie fundierte Ausführungen zu Veredelungskreisläufen und der Meerwassernutzung in der Wasserstoffproduktion suchen oder nur einen kurzen Überblick über die Bedeutung der Wasseraufbereitung wünschen, unsere Whitepaper decken alle Themen für Sie ab. Nutzen Sie unsere umfassenden Ressourcen, um die Vorteile der richtigen Wasseraufbereitung im Wasserstoffproduktionsprozess zu entdecken.