FAQ
Frage: Wer kann Grundfos Distributed Pumping in Betrieb nehmen?
Antwort:
Grundfos Distributed Pumping wird von unseren hochqualifizierten Servicetechnikern in Betrieb genommen. Zur Inbetriebnahme gehören:
- Besuch vor der Inbetriebnahme, bei dem geprüft wird, ob die Pumpen ordnungsgemäß installiert wurden.
- Erstkonfiguration der Pumpen gemäß den Vorgaben aus der Planung.
- Inbetriebnahme von Grundfos Distributed Pumping mit dem Ziel, dass die gesamte Anlage wie geplant läuft.
Zusatzinformationen:
Bei Grundfos Distributed Pumping werden größere, zentral angeordnete Pumpen sowie verlustbehaftete Strangregulier- und Regelventile durch kleinere intelligente Pumpen ersetzt, die auf jeder Etage des Gebäudes angeordnet sind. Das Ergebnis sind erhebliche Energieeinsparungen und ein angenehmeres Raumklima.