Cas d’application
Un hôtel Hilton de la région APAC enregistre une réduction de 36 % de sa consommation d’énergie
L’établissement Hilton Hua Hin, installé en bord de mer en Thaïlande depuis 32 ans, cherchait à optimiser le rendement énergétique global de ses bâtiments. Ses pompes de refroidissement étaient vieillissantes : elles fonctionnaient manuellement, sans optimisation ni contrôle, ce qui rendait nécessaire leur modernisation.
Notre programme permet aux établissements hôteliers de réaliser des économies d’énergie sans engager d’investissements financiers
Le contexte
Dans le cadre des actions de responsabilité sociale des entreprises (RSE) de Hilton, le programme « Travel with purpose » vise à promouvoir un tourisme responsable à l’échelle internationale. L’équipe de direction de l’hôtel recherchait surtout des solutions pour adopter un fonctionnement plus durable. « Notre réussite est liée à notre capacité à opérer et à croître de façon durable. C’est pourquoi il était essentiel de réduire davantage nos émissions de CO2 : c’est là que Grundfos est intervenu. Ils nous ont présenté leur programme d’économies d’énergie et ont démontré que nous pouvions réduire nos coûts d’exploitation tout en limitant nos émissions de CO2, sans aucun investissement financier de notre part » - Philippos Arghirides, Directeur général, Hilton Hua Hin.
Lewis Brown, Lead Business Development Manager chez CBS, avec l’équipe de direction du Hilton Hua Hin
La solution
Après avoir procédé à un audit complet du système via des mesures hydrauliques, nous avons identifié une opportunité de réduction de notre consommation d’énergie en remplaçant des pompes de refroidissement et de condensation existantes, ainsi qu’en ajoutant un système de contrôle. Grundfos a proposé de mettre à niveau les pompes dans le cadre de notre programme d’économies d’énergie. « Notre programme permet aux établissements hôteliers de réaliser des économies d’énergie sans engager d’investissements financiers. Nous prenons en charge le financement, l'installation et la maintenance tout au long de la période », déclare ainsi Lewis Brown, Lead Business Development Manager chez CBS. Cette mise à niveau concernait 4 pompes de refroidissement, 2 variateurs de vitesse (CUE) et un système de contrôle. « Nous avons été séduits par cette solution sans investissement qui nous a été présentée. Cela a été rendu possible grâce à l’installation de pompes et de systèmes de contrôle hautement efficaces », indique Philippos Arghirides, Directeur général du Hilton Hua Hin.
Grundfos CUE est un variateur de fréquence permettant un contrôle efficace de la vitesse de n’importe quelle pompe Grundfos ne disposant pas d’un variateur intégré, indépendamment du périmètre ou du secteur d’application. Grundfos CUE fait partie intégrante de notre offre Grundfos iSOLUTIONS.
Le résultat
Les pompes nouvellement installées permettent une économie d’énergie de 36 %, soit une réduction d’environ 120 000 kg de CO2. Le système est désormais entièrement optimisé et réagit aux variations de charge dans le bâtiment grâce aux variateurs de vitesse et aux capteurs intégrés. « Ce partenariat avec Grundfos nous a aidé à moderniser nos pompes et nos systèmes de contrôle et de régulation, ce qui a permis de réaliser d’importantes économies d’énergie », conclut Philippos Arghirides, directeur général du Hilton Hua Hin.
Produits fournis par Grundfos :
4 pompes LS, 2 CUE, 1 transmetteur DP, une plateforme de surveillance en ligne et un contrat de maintenance d’une durée de 5 ans.