Avec un délai de récupération estimé à un peu plus de deux ans et une réduction de 90 % des coûts d'exploitation, MEC n'a pas hésité longtemps avant d'appuyer sur le bouton pour commander une nouvelle station d'épuration à Grundfos.
Introduction
MEC est située à proximité de Holstebro, au Danemark. MEC est une centrale de chauffage et d'électricité alimentée par les déchets et la biomasse, qui fournit du chauffage urbain et de l'électricité aux ménages de deux municipalités danoises. Depuis sa mise en service en 1993, une station de traitement de l'eau composée d'un système d'osmose inverse et d'une station à lit mélangé régénérée par le service a produit du déionate pour la chaudière haute pression de la centrale. La chaudière produit de la vapeur pour la turbine à vapeur de la centrale.
Malheureusement, l'usine de traitement de l'eau avait des coûts d'exploitation très élevés, alors quand l'ingénieur Jørgen Pors-Nielsen est devenu en 2018 responsable des opérations pour l'exploitation de la turbine et le traitement de l'eau, il a décidé de s'en occuper.
Nourri à l'eau Grundfos
Jørgen Pors-Nielsen, le directeur des opérations de 32 ans, a presque grandi avec une clé à pipe à la main. Enfant, il vivait dans une école désaffectée qui disposait de sa propre alimentation en eau - rien de mieux qu'un beau filtre à sable NSB rouge de Grundfos, dont il assurait l'entretien avec son père.
Directeur des opérations chez MEC, Jørgen Pors-Nielsen.
Il y a également construit une petite forge mobile à partir d'un vieil aspirateur Nilfisk avec une carte à jouer comme régulateur (pour remplacer le prototype à double soufflet), où il forgeait de petits couteaux, des pointes de flèches et des clous. Il était évidemment tout à fait naturel pour Jørgen de suivre une formation de serrurier puis d'ingénieur.
Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pendant un certain temps pour DONG (aujourd'hui Ørsted Energy, anciennement DONG), mais après quelques années, il a été embauché comme directeur des opérations chez MEC. Il siège même au conseil d'administration de la centrale de chauffage urbain qui alimente sa propre maison.
Nouvelle usine avec RO et EDI
Lorsque Jørgen s'est mis d'accord avec la direction sur l'amélioration de la situation du traitement de l'eau, il s'est renseigné auprès de son réseau. On lui a conseillé de contacter Grundfos, un nom qui évoque pour Jørgen des souvenirs positifs de la maison de son enfance. Après une bonne conversation au salon Ajour en 2019, le dialogue a commencé sur une proposition de solution : Un système d'osmose inverse à double passage (DPRO) avec système EDI ultérieur, une installation à lit mixte régénéré électriquement utilisée pour la déminéralisation totale de l'eau.
L'amélioration d'un système à simple passage à un système à double passage permet un meilleur fonctionnement du système EDI, ce qui se traduit par un temps de fonctionnement beaucoup plus long entre les régénérations pour l'usine à lit mélangé suivante.
Le dimensionnement et la conception de l'installation ont été réalisés par la collaboration de MEC et de Grundfos. En plus de la solution technologique, il fallait tenir compte des aspects pratiques. L'emplacement de l'installation devait correspondre aux fondations et aux connexions existantes. L'installation devait communiquer avec le contrôle existant. Grâce à près de 85 ans d'expérience et à certains des employés les plus qualifiés du secteur, Grundfos n'a eu aucun mal à construire la solution parfaite.
Mais remplacer une station d'épuration produisant de l'eau traitée pour le fonctionnement des turbines n'est pas quelque chose que l'on fait rapidement. L'arrêt des chaudières entraînant un temps d'arrêt est une opération sérieuse qui peut prendre beaucoup de temps - il peut y avoir des perturbations opérationnelles qu'une centrale de cogénération aimerait bien éviter. Il était donc nécessaire de trouver une solution temporaire pour assurer la bonne qualité de l'eau pendant les travaux de remplacement.
La gamme de produits Grundfos offre de nombreuses possibilités de construction d'unités de location pour résoudre des problèmes spécifiques. Dans ce cas, les exigences de MEC en matière d'eau correspondaient bien à une solution de conteneur combinant l'osmose inverse et une installation externe à lit mélangé.
Le conteneur de location (WTP-C) relié à l'usine à lit mixte EUREX a fourni 10 m³/h d'eau de chaudière totalement déminéralisée pendant les travaux de remplacement. En charge de pointe, l'installation fournit jusqu'à 20 m³/h.
Le conteneur de location (WTP-C) relié à l'usine à lit mixte EUREX a fourni 10 m³/h d'eau de chaudière totalement déminéralisée pendant les travaux de remplacement. En charge de pointe, l'installation fournit jusqu'à 20 m³/h.
La coopération avec Grundfos
MEC a proposé des offres à plusieurs fournisseurs, mais le choix final s'est porté sur Grundfos. L'offre complète et précise s'est particulièrement distinguée des autres. Tout était bien pensé et la solution était déjà prête pour être appliquée.
Le soutien de Grundfos a été irréprochable - il n'a pas cessé de progresser - un véritable exemple à suivre. Je dirai même que je n'avais jamais connu une telle rigueur auparavant. Cela m'a permis d'avoir l'esprit tranquille en ce qui concerne les développements futurs et l'exploitation.
Dans un cadre informel, les deux parties discutent de la prochaine phase du projet : Le dégazage par membrane de l'eau de chauffage urbain au lieu du dosage pour éliminer l'oxygène.
Les faits
À propos de la nouvelle station de traitement des eaux
La capacité nominale :
- 12.5 m³/h
Les unités :
Système d'osmose inverse à double passage DPRO C3-12/9
Système de déionisation électronique EDI 3-5000e
Dosage de la lessive pour éliminer le CO2
À propos de MEC
La centrale fournit actuellement 28 MW d'électricité correspondant à la consommation d'environ 40 000 ménages, et 84-110 MW de chauffage urbain correspondant à la consommation de chaleur de 16-22 000 maisons individuelles.
BioHeat & Power est une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité qui fournit du chauffage urbain et de l'électricité aux ménages de deux municipalités danoises. BioGas est l'une des plus grandes usines industrielles de biogaz au monde et a été mise en service en 2012. Ensemble, elles forment le Maabjerg Energy Center (MEC).
À terme, l'ambition est de se doter d'une solution énergétique globale et durable, basée sur des matières premières locales et neutres en CO2, et utilisant les technologies les plus récentes.
Autres cas d'application
Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.