Казус

Как стара пречиствателна станция стана една от най-добрите в Полша

Заедно с Grundfos оптимизирахме системния дизайн.
Adam Bierut, Contract Manager, Cadagua, Tomaszów Mazowiecki, Poland

Полският град Tomaszów Mazowiecki (население 80,000) има амортизирана станция за отпадъчни води, която е построена през 70-те години. Тя се нуждаеше от твърде голяма поддръжка, консумираше много енергия и през 2000-те години имаше проблеми с поддържането на броя на отпадните води.

"Беше технологично остарял", казва Валдемар Дебовски, управител на общинското предприятие от 1993г. "Аераторите консумират много енергия и произвеждат малко кислород. Те представляват 80% от нашата консумация на енергия. Не беше идеално решение.

"Градът получи финансиране от ЕС за възстановяване на завода си. През 2013 г. тя възлага търг на консорциума Budimex-Cadagua. Договарящата група започна проектирането на нова пречиствателна станция за химически и биологични вещества. Изискването за плитки (3,9 метра дълбочина) резервоари беше предизвикателство при проектирането и изграждането на енергийно ефективна система за аериране и смесване.

The Tomaszów Mazowiecki plant uses a Grundfos Hydro MPC pressure boosting system for process water. "I buy it from Grundfos for all my projects in Poland," says Contract Manager Adam Bierut of Cadagua.

Решението

В началото на процеса, Кадагуа награждава Grundfos с доставка на помпи, дозиращо оборудване и бустери, плюс цялото оборудване за биореакторите, включително аерационни решетки, миксери и вентилатори. Грундфос също оглави проектирането, под-доставката и сглобяването на биореакторите.

"Грундфос беше с нас от самото начало", казва Адам Биерут, Мениджър на договори, Кадагуа. "Грундфос участва активно в проектирането на завода. Биореакторите са най-важната част от растението. Там се отстраняват азотът и фосфорът. Те са проектирани от Грундфос.

"Grundfos използва изчислително моделиране на флуидна динамика (CFD) и симулации, за да разработи идеалните траектории за биореактора.

New and old. Cadagua rebuilt the Tomaszów plant while sewage continued to flow in from the city, so that meant building one line at a time. Foreground: the new, Grundfos-designed tanks.

Резултатът

"Това е една от малкото биологични пречиствателни станции в Полша, която може да понижи нивото на азота до 4-5 mg/l при изхода и нивото на фосфора до 0,4 mg/l", казва Адам Бирут. "Така че цялото оборудване и дизайнът са добре приспособени към задачата."

Мениджърът на инсталацията Валдемар Дебовски казва, че само модернизацията на вентилаторите и аерационните системи е довела до много по-ниска консумация на енергия, както и до по-добри параметри за пречистената вода.

"Мога да кажа, че Грундфос е най-важният ни доставчик", казва Дебовски.

Grundfos CFD-simulations like this one revealed the optimal design for the reactor tanks at Tomaszów.

"След като внедрихме решенията, предложени от Грундфос, консумацията на енергия е спаднала с 50%. Но най-важният резултат за мен е високоефективната аерация. Дори и в горещите дни поддържането на параметрите на въртележка е лесно. Това е най-важното за мен като техник. "

Третираният отток от общинския завод преминава в река Пилица - един от най-дългите притоци на река Висла в Полша. Изтича на около 800 метра от растението през природен резерват.

"Параметрите на нашите пречистени отточни води са по-добри от параметрите на речните води", казва той. "Така че накратко, пречистваме водата в Пилицата."

Други свързани случаи

Прочетете свързани материали от клиенти, които също са се възползвали от решение на Grundfos.

Свързани приложения

Намерете приложения от Grundfos, свързани с тази тема.

Свързани продукти

Намерете продукти от Grundfos, свързани с тази тема.